This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:难以连接到 MSP430F5342

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5342, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1191705/msp430f5342-difficulty-connecting-to-msp430f5342

器件型号:MSP430F5342
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我们有一个新的产品线、该产品线已被收购。  

它具有  MSP430F5342

我正在尝试使用 PCB 中的现有 JTAG 连接点以及 MSP FET 和 PCB 随附的代码对 PCB 上的微控制器进行编程。

该项目已导入到当前工作空间中

  -File -> Import -> CCS Projects  

定制连接器、我认为是正确的。

此连接器具有一个与主 PCB 配合使用的 PCB

下图在主 PCB 上具有一些连接点以及微控制器的标识符。

 3D 视图。 之前 的公司的 JTAG 引脚间距为0.031英寸、相距为2个45英寸0.039英寸、因此它们很紧。

连接两个部件的导线是

这在 PCB 上连接、在 PCB 上连接以下元件

我们有3个人看着电线,我认为我们有对的

连接器线束

目标配置可能已正确导入、但我不确定。

有人对我可以做些什么来进一步调试这个有任何想法?

我看不出现在可以购买任何微控制器、它们在全国范围内出售。

带拉链插座的评估套件是否附带一个?

MSP-TS430RGZ48B 开发套件|德州仪器 TI.com

感谢您的任何帮助

我 已经使用 CCS 大约5年了、因此我可能不记得这是正确的。

 我不断得到该误差

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声)

    此外,还有一种用户编程应用程序... 附带的 MSP Flasher

    每次运行时、目标 PCB 上的 LED 都会闪烁。

    我必须复位、拔下 MSP FET 以将 LED 恢复为再次闪烁、与此 uilty 连接时、它似乎挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim Mac、您好!

    如果您使用的是 MSP-FET、您还需要将电源连接到 MSP-FET、作为对目标器件进行编程的第一步之一、MSP-FET 会尝试检测目标是否自供电、或者 MSP-FET 是否需要供电。 有关正确编程连接的详细信息、请参阅 《MSP430硬件工具用户指南》中的图2-1。