This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430可用作 USB 器件和 USB 主机

Guru**** 2562980 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/934703/msp430f5529-msp430-to-act-both-as-a-usb-device-and-usb-host

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:TUSB1210

大家好、

我们需要微控制器 MSP430同时用作 USB 器件和 USB 主机。  

 由于 MSP430中没有任何一个具有 USB OTG、请 检查并确认 IC:TUSB1210 是否可用于实现 UART 转 USB OTG?

请使用任何外部 IC 帮助实现具有 USB OTG 的 MSP430。

谢谢、

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    TUSB1210需要 ULPI 接口、MSP430不支持该接口。

    您是否了解 过 MSP432E401Y?  它拥有您所需的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我们需要一个超低功耗微控制器、因为我们的应用仅通过 I2C、SPI 和 USB OTG 通过电池供电。 因此、我们希望使用 MSP430。  

    在 TUSB1210数据表中、提到它 支持具有以下引脚的 UART 模式。

    引脚 DATA0作为 UART_TX

    引脚 Data1作为 UART_RX

    请检查并告知我们是否有更好的 IC。 否则、我们将使用 MSP432、但我担心功耗。   

    谢谢、

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    是的、您回答正确。  我四处搜索、看看我们是否有任何有关 TUSB1210 +任何 MSP430的配套资料、找不到任何东西。  让我四处询问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    很难找到展示如何使用 TUSB1210 +任何 MSP430的配套资料。  很抱歉、除了推荐 MSP432、我无法为您提供解决方案。  

    关于 MSP432、我知道您关心的是功耗。  使用电池供电时、您的功耗预算是多少?

    您最关心的是有功功率(MCU 运行)还是待机功率(MCU 处于待机模式)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我们关注的是工作模式和待机模式。 工作模式的电流消耗可能高达50mA。 待机模式可能处于微安范围内。

    但在工作模式下、MSP432的功耗超过100mA、在具有 RTC 的待机模式下、功耗为微安。 因此、对于 MSP432、问题是工作模式。

    MSP430在工作模式下的流耗为10mA。

    谢谢、

    丹尼

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    让我与432人联系、看看他们是否可以提供解决方案。  我还将就 MSP430 + TUSB1210与一些不同的人联系。

    很抱歉、这需要很长时间才能为您提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我很抱歉。 我将在这个主题上空手地讲出来。