主题中讨论的其他器件:TUSB1210
大家好、
我们需要微控制器 MSP430同时用作 USB 器件和 USB 主机。
由于 MSP430中没有任何一个具有 USB OTG、请 检查并确认 IC:TUSB1210 是否可用于实现 UART 转 USB OTG?
请使用任何外部 IC 帮助实现具有 USB OTG 的 MSP430。
谢谢、
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们需要微控制器 MSP430同时用作 USB 器件和 USB 主机。
由于 MSP430中没有任何一个具有 USB OTG、请 检查并确认 IC:TUSB1210 是否可用于实现 UART 转 USB OTG?
请使用任何外部 IC 帮助实现具有 USB OTG 的 MSP430。
谢谢、
丹尼
尊敬的 Denny's:
TUSB1210需要 ULPI 接口、MSP430不支持该接口。
您是否了解 过 MSP432E401Y? 它拥有您所需的一切。
尊敬的 Dennis:
我们需要一个超低功耗微控制器、因为我们的应用仅通过 I2C、SPI 和 USB OTG 通过电池供电。 因此、我们希望使用 MSP430。
在 TUSB1210数据表中、提到它 支持具有以下引脚的 UART 模式。
引脚 DATA0作为 UART_TX
引脚 Data1作为 UART_RX
请检查并告知我们是否有更好的 IC。 否则、我们将使用 MSP432、但我担心功耗。
谢谢、
丹尼