Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, TIDA-01486, THS3095
主题中讨论的其他器件: TIDA-01486、 THS3095
我最近基于使用外部开关和放大电路的 MSP430FR6047设计了"超声波流量计"、几乎与 TIDA-01486 TI 超声波流量变送器参考设计相同。 外部开关和放大电路允许4个超声波流量传感器(US0014-001)以最大电压(5Vpp)进行连接和驱动。
ADC 捕获显示以下内容:
我认为、我施加到 Rx 运算放大器的同相输入(THS3095)和 MSP430在信号采集期间施加的 Rx 偏置之间的外部直流偏置之间的争用是信号不以0振幅为中心的原因。 ADC 输入也可能发生过压、但我认为可以通过降低外部 Rx 运算放大器和/或内部 PGA 的增益来解决此问题。
下面详细介绍了我们的软件工程师在尝试禁用 MCU 应用的内部 Rx 偏置时遇到的问题。
我们正在运行"MSP430FR6047EVM_USS_WATE_Demo"示例程序的修改版本。
为了 消除直流偏置、我们修改了 USSSWLibConfiguration.c 中的 SAPH 初始化函数 USS_updateSAPHConfiguration()。