This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:外部放大和外部/内部直流偏置冲突

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, TIDA-01486, THS3095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/935913/msp430fr6047-external-amplification-and-external-internal-dc-bias-conflict

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: TIDA-01486THS3095

我最近基于使用外部开关和放大电路的 MSP430FR6047设计了"超声波流量计"、几乎与 TIDA-01486 TI 超声波流量变送器参考设计相同。 外部开关和放大电路允许4个超声波流量传感器(US0014-001)以最大电压(5Vpp)进行连接和驱动。

ADC 捕获显示以下内容:

我认为、我施加到 Rx 运算放大器的同相输入(THS3095)和 MSP430在信号采集期间施加的 Rx 偏置之间的外部直流偏置之间的争用是信号不以0振幅为中心的原因。 ADC 输入也可能发生过压、但我认为可以通过降低外部 Rx 运算放大器和/或内部 PGA 的增益来解决此问题。

下面详细介绍了我们的软件工程师在尝试禁用 MCU 应用的内部 Rx 偏置时遇到的问题。

我们正在运行"MSP430FR6047EVM_USS_WATE_Demo"示例程序的修改版本。

为了  消除直流偏置、我们修改了 USSSWLibConfiguration.c 中的 SAPH 初始化函数 USS_updateSAPHConfiguration()。

从用户指南中:
但是、在进行高于400mV 的软件更改后、仍会在 ADC 输入上观察到直流偏置。
我们的目标是禁用内部 Rx 偏置、但不禁用内部 Tx 偏置、以允许外部 Rx 偏置。
为了在保持其余功能的同时禁用内部 Rx-Bias、需要对 MSP430FR6047EVM_USS_Water 演示进行哪些确切修改?
如果需要任何其他信息或您对我们的项目有任何见解、请告诉我。
谢谢、
Trenton Miller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trenton:

    我正在与同事进行咨询、并将与您联系。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trenton:

    用户指南第21.3.3.1节讨论了偏置。  要使用外部偏置、还需要设置21.3.4节中讨论的寄存器。

    BR、
    Leo