This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:4MHz 晶体振荡器不会振荡、V1.8V 和 VUSB 没有输出

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/936039/msp430f5528-4mhz-crystal-oscillator-does-not-oscillate-v1-8v-and-vusb-have-no-output

器件型号:MSP430F5528

尊敬的团队:

我的客户 实施了 eZ-FET 设计。

他发现 MSP430F5528的4MHz 晶体振荡器无法振荡、 并且 V1.8V 和 VUSB 没有输出。 VBUS 有5V 输入。

原因是什么? 我应该从哪里开始找到问题?

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Susan

    本文档是开始时的参考文献、《找到问题: MSP 器件故障排除指南》

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    是否有详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Susan

    我想您可以首先检查晶体和 Vcc。 在晶体上、请更改另一个4MHz 晶体以检查其是否可以工作。 在通电时、请检查 DVcc 和 AVcc 的电压以及 Vcc 和 VSS 之间的电流。 谢谢!