请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5528 尊敬的团队:
我的客户 实施了 eZ-FET 设计。
他发现 MSP430F5528的4MHz 晶体振荡器无法振荡、 并且 V1.8V 和 VUSB 没有输出。 VBUS 有5V 输入。
原因是什么? 我应该从哪里开始找到问题?
请帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户 实施了 eZ-FET 设计。
他发现 MSP430F5528的4MHz 晶体振荡器无法振荡、 并且 V1.8V 和 VUSB 没有输出。 VBUS 有5V 输入。
原因是什么? 我应该从哪里开始找到问题?
请帮助。
你(们)好 Susan
本文档是开始时的参考文献、《找到问题: MSP 器件故障排除指南》
谢谢!