请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430BT5190 您好!
我对执行用户指南"MSP430闪存器件引导加载程序(BSL)"中列出的"软件 BSL 调用"感兴趣。 是否可以在 MSP430BT5190上使用软件 BSL 调用? 如果是、BSL 的存储器地址是什么?
Cindy、提前感谢您
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对执行用户指南"MSP430闪存器件引导加载程序(BSL)"中列出的"软件 BSL 调用"感兴趣。 是否可以在 MSP430BT5190上使用软件 BSL 调用? 如果是、BSL 的存储器地址是什么?
Cindy、提前感谢您
您好 Cindy
根据《通过引导加载程序进行 MSP430编程用户指南》(SLAU319) 1.3.2软件 BSL 调用、
要从正在运行的应用程序调用 BSL、请将程序计数器设置为 BSL 所在的地址。 对于 MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 器件、BSL 位于存储器位置0x1000。 对于 MSP430x1xx、MSP430x2xx 和 MSP430x4xx 器件、请参阅第5节。
MSP430BT5190属于 MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列。 BSL 位于存储器位置0x1000