This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430BT5190:BSL 所在的 BSL 地址

Guru**** 1862750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430BT5190
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/932782/msp430bt5190-bsl-address-where-the-bsl-is-located

器件型号:MSP430BT5190

您好!

我对执行用户指南"MSP430Tm闪存器件引导加载程序(BSL)"中列出的"软件 BSL 调用"感兴趣。 是否可以在 MSP430BT5190上使用软件 BSL 调用? 如果是、BSL 的存储器地址是什么?

Cindy、提前感谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cindy

    根据《通过引导加载程序进行 MSP430编程用户指南》(SLAU319) 1.3.2软件 BSL 调用、

    要从正在运行的应用程序调用 BSL、请将程序计数器设置为 BSL 所在的地址。 对于 MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 器件、BSL 位于存储器位置0x1000。 对于 MSP430x1xx、MSP430x2xx 和 MSP430x4xx 器件、请参阅第5节。

    MSP430BT5190属于 MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列。 BSL 位于存储器位置0x1000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的帮助、 Xiaodong!