This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430f5438A 的 IO 配置

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/930535/msp430f5438a-io-configuration-of-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438A

大家好、

当 MSP430F5438A GPIO 配置为输出时、我们能否将其配置为开漏?

在我们的设计中、我们使用其中一个 MSP430F5438A GPIO 作为 I2C 缓冲器的控制信号、其 IO 电平为1.8V、这是冲突的、因为 MSP430 IO 电平为3.3V。 因此、如果我们可以将 GPIO 配置为开漏、那么这将起作用、因为我们将外部上拉电阻设置为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandrashekhar、

    我认为这个线程描述了如何为 OC 操作设置 MSP430 GPIO:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/330994?MSP430F5510-GPIO-type

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢您的回复!!!

    当 GPIO 配置为输入时、您共享的线程解决了该问题、但当它配置为输出时、线程中建议的答案几乎不会令人困惑。

    我的问题是、当特定 GPIO 配置为输出时、它是否可以配置为开漏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandrashekhar、

    用户可以通过将 GPIO 的输出寄存器设置为低电平来模拟开漏行为、并在输入和输出之间使用方向寄存器进行切换。 如果设置为输出、它将主动将信号拉低并打开电流路径至 GND、例如有源开漏、而在输入方向、它将被外部信号上拉高阻抗、如无源开漏。

    与真正的漏极开路相比、重要的限制是牵引信号电平不必超过 MSP430电源电压电平、因为此时钳位二极管会使信号短路、而真正的漏极开路可接收比电源电压更高的信号。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    非常感谢详细的描述、它对我们非常有帮助。  

    谢谢!!