大家好、
当 MSP430F5438A GPIO 配置为输出时、我们能否将其配置为开漏?
在我们的设计中、我们使用其中一个 MSP430F5438A GPIO 作为 I2C 缓冲器的控制信号、其 IO 电平为1.8V、这是冲突的、因为 MSP430 IO 电平为3.3V。 因此、如果我们可以将 GPIO 配置为开漏、那么这将起作用、因为我们将外部上拉电阻设置为1.8V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当 MSP430F5438A GPIO 配置为输出时、我们能否将其配置为开漏?
在我们的设计中、我们使用其中一个 MSP430F5438A GPIO 作为 I2C 缓冲器的控制信号、其 IO 电平为1.8V、这是冲突的、因为 MSP430 IO 电平为3.3V。 因此、如果我们可以将 GPIO 配置为开漏、那么这将起作用、因为我们将外部上拉电阻设置为1.8V。
您好、Chandrashekhar、
我认为这个线程描述了如何为 OC 操作设置 MSP430 GPIO:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/330994?MSP430F5510-GPIO-type
BR、
Leo
您好、Chandrashekhar、
用户可以通过将 GPIO 的输出寄存器设置为低电平来模拟开漏行为、并在输入和输出之间使用方向寄存器进行切换。 如果设置为输出、它将主动将信号拉低并打开电流路径至 GND、例如有源开漏、而在输入方向、它将被外部信号上拉高阻抗、如无源开漏。
与真正的漏极开路相比、重要的限制是牵引信号电平不必超过 MSP430电源电压电平、因为此时钳位二极管会使信号短路、而真正的漏极开路可接收比电源电压更高的信号。
BR、
Leo