请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2433 你(们)好
我使用 MSP430FR2433进行压电收集。 压电电电压可以从0到80V。是否有适用于此芯片的 TI 解决方案允许通过 此类可变源为 MSP430FR2433供电、而不会消耗大量能量?
谢谢 Vadim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我使用 MSP430FR2433进行压电收集。 压电电电压可以从0到80V。是否有适用于此芯片的 TI 解决方案允许通过 此类可变源为 MSP430FR2433供电、而不会消耗大量能量?
谢谢 Vadim
您好!
假设压电输出电压为直流电压、您可能需要具有适当输入范围(例如0至80V)的降压/升压直流/直流转换器。 由于输入电压(例如1V)将小于输出电压(例如、MSP430FR2433 DVCC 为3.6V)、因此降压转换器将无法工作。
我进行了快速搜索、找到 了 LM5170 - 新型 -多相双向电流控制器。 它的输入电压范围为0.1V 至100V。我建议在 电源管理论坛中发布问题 、看看他们是否有更好的建议。
此致、
James