This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:通过 PEZO 收集为器件供电

Guru**** 2551120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/928936/msp430fr2433-powering-device-from-peizo-harvesting

器件型号:MSP430FR2433

你(们)好

我使用 MSP430FR2433进行压电收集。 压电电电压可以从0到80V。是否有适用于此芯片的 TI 解决方案允许通过 此类可变源为 MSP430FR2433供电、而不会消耗大量能量?

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设压电输出电压为直流电压、您可能需要具有适当输入范围(例如0至80V)的降压/升压直流/直流转换器。 由于输入电压(例如1V)将小于输出电压(例如、MSP430FR2433 DVCC 为3.6V)、因此降压转换器将无法工作。

    我进行了快速搜索、找到 了 LM5170 - 新型 -多相双向电流控制器。 它的输入电压范围为0.1V 至100V。我建议在 电源管理论坛中发布问题 、看看他们是否有更好的建议。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Vadim