This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043 deltaTOF 随机下降至-3000

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1191577/evm430-fr6043-evm430-fr6043-deltatof-randomly-drops-to--3000

器件型号:EVM430-FR6043

您好!  

由于某种原因、当我按下 START 波形时、deltaTOF 值从-3000左右开始、然后如果我转到 CONFIG 选项卡并按下 REQUEST UPDATE、波形将变为零、因为流速为零。 然后、当我打开流量时、它开始增加(如预期的那样)一秒钟左右、然后 DeltaTOF 再次随机下降到-3000。  

有没有人知道为什么会发生这种情况?

我没有单个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    您可以分享您的 ADC 波形吗? 此问题可能由错误的参数导致。

    谢谢!

    最好的 Regarda

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该波形看起来不好、您必须更改一些参数才能获得良好的波形以提高计量精度、例如该波形:

    您还可以参阅以下文档 :https://www.ti.com/lit/an/slaa837a/slaa837a.pdf

    谢谢!

    最好的农家

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    感谢您的参与、我到底需要改变什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试更改这些参数:

    和更多指南您可以参阅此安装文档:Help -> User's Guide:

    文件://C:/ti/msp/USS_02_40_00_00/USS/docs/UserGuide/UserGuide/index.html

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    感谢你的参与。

    我更改了参数、但 ADC 捕获形状没有太大变化。 请看一下我的参数、并告诉我您的想法。 我也不确定我的 ADC 采集为什么不以0为中心、而是以-180为中心。 (我的应用是测量空气通过直径为21mm 的管道的流速、换能器的流速为45度、但换能器位于受湿区域)

    我现在还会看到刚刚出现的"测量间隔时间大于 UPS0到 UPS1间隙"误差。

    此致、  

    A-Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    您的换能器使用了哪种频率?

    您能否与我们分享有关换能器的硬件连接?

    所有误差都是  "测量之间的时间大于 UPS0到 UPS1的间隙"、对吗?

    您的波形看起来太糟糕、因此无法得到正常的结果。 您的换能器采用哪种供应商?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    换能器的额定频率为300kHz、但当我在参数中设置此频率时、气流与我用于校准的直列式流量计非常不同。 超声波的最准确流速是在280-400kHz 范围内进行扫描时。

      蓝色部分表示换能器的位置、它们位于另一个气缸内、因此换能器表面与空气接触。 (抱歉、我的差图只是一个快速表示)

    是的、我唯一的错误是那个。

    传感器来自 RS。

    此致、  

    A-Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    尝试更改 F1 = 270KHz、F2 = 330KHz。

    并将"脉冲数"设置为大约20。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我尝试了这些设置、但与直列式流量计相比、流速从3%变为13%。  

    这是您建议的设置的 ADC 捕获。

    此致  

    A-Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    降低增益、将 ADC 代码保持在900~100左右。

    您还可以尝试增加"Capture Duration"(捕获持续时间)、以清除捕获自的 ADC 波形。

    调整此参数以将波形移至中心。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我尝试过、现在流速为80%。

    此致、  

    A-Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我仍然收到相同的错误(代码103)、我需要更改什么以消除该错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    根据此电路(EVM)、该换能器似乎无法获得良好的波形、您是否有其他换能器、如 Jiakang ADX?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的一位同事告诉我、这些换能器是合适的、您说它们不是吗?

    此致、  

    A-Jay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    波形看起来不好、因此如果您有另一个换能器(可能与该换能器保持相同)、您可以更改该换能器并再次进行测试。

    波形中的噪声过大。

    您能否共享您的连接映像?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    连接映像是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    硬件连接(EVM&Transducer)图像、我想检查连接是否正常。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    我可以确认连接良好、因为我能够在几%的精度内测量流量。

    此致、  

    A-Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    看起来很奇怪、您的波形包含太多噪声:

    谢谢!

    此致

    Johnson