您好!
由于某种原因、当我按下 START 波形时、deltaTOF 值从-3000左右开始、然后如果我转到 CONFIG 选项卡并按下 REQUEST UPDATE、波形将变为零、因为流速为零。 然后、当我打开流量时、它开始增加(如预期的那样)一秒钟左右、然后 DeltaTOF 再次随机下降到-3000。
有没有人知道为什么会发生这种情况?
我没有单个错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
由于某种原因、当我按下 START 波形时、deltaTOF 值从-3000左右开始、然后如果我转到 CONFIG 选项卡并按下 REQUEST UPDATE、波形将变为零、因为流速为零。 然后、当我打开流量时、它开始增加(如预期的那样)一秒钟左右、然后 DeltaTOF 再次随机下降到-3000。
有没有人知道为什么会发生这种情况?
我没有单个错误。
您好!
该波形看起来不好、您必须更改一些参数才能获得良好的波形以提高计量精度、例如该波形:

您还可以参阅以下文档 :https://www.ti.com/lit/an/slaa837a/slaa837a.pdf
谢谢!
最好的农家
Johnson
尊敬的 Johnson:
感谢你的参与。
我更改了参数、但 ADC 捕获形状没有太大变化。 请看一下我的参数、并告诉我您的想法。 我也不确定我的 ADC 采集为什么不以0为中心、而是以-180为中心。 (我的应用是测量空气通过直径为21mm 的管道的流速、换能器的流速为45度、但换能器位于受湿区域)



我现在还会看到刚刚出现的"测量间隔时间大于 UPS0到 UPS1间隙"误差。
此致、
A-Jay