Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
大家好、
客户提出的问题需要您的帮助:
我使用 MSP-TS430PN80USB 通过 USB 连接到 PC (已设置 USB 电源跳线、MCU 数字和模拟引脚具有电压)。 Win7系统没有反应。 已安装 uniflash_sl.8.1.1.4146。 按 USB BSL (S3)按钮、然后
系统弹出“A device was found that the system does not recognize”(找到系统无法识别的设备)。 如果您按住它、系统将不断弹出。
我是否忽略了什么? 我已经检查了电路、没有问题、没有安装 XT1 32.768晶振。 安装了 XT2 4MHz 晶振。

您可以帮助检查此案例吗?
谢谢、此致、
本