This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5525:通过 USB 将 MSP-TS430PN80USB 目标板连接到 PC

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1197669/msp430f5525-can-msp-ts430pn80usb-target-board-connect-to-pc-by-usb

器件型号:MSP430F5525

大家好、

客户提出的问题需要您的帮助:

我使用  MSP-TS430PN80USB 通过 USB 连接到 PC (已设置 USB 电源跳线、MCU 数字和模拟引脚具有电压)。 Win7系统没有反应。 已安装 uniflash_sl.8.1.1.4146。 按 USB BSL (S3)按钮、然后

系统弹出“A device was found that the system does not recognize”(找到系统无法识别的设备)。 如果您按住它、系统将不断弹出。

我是否忽略了什么? 我已经检查了电路、没有问题、没有安装 XT1 32.768晶振。 安装了 XT2 4MHz 晶振。

您可以帮助检查此案例吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 来自第三方、 目前发现 XT2的4MHz 在上电后不会开始振动、并且在上电后按 S3键时不会开始振动。  MCU 是否已重新写入非 USB BSL? 如果是、在现有硬件条件下、目前如何连接 MCU。 我在这里有 USB 到 TTL、它可以使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认 BSL 是 USB BSL。 我会要求您使用 SBW 来检查闪存上的代码是否为 USB BSL。 然后仔细检查硬件设置。