This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 红外发光数据和接收未知数据

Guru**** 2530100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, BOOST-IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1197569/infrared-emitting-data-and-receiving-unknown-data

器件型号:

大家好、我 正在 开发红外发射器。

目前、我正在尝试将 MSP430FR4133板与给定的 TI 库结合使用。

我有两个问题;

 代码如下所示、

unsigned char send_data[8]={0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0x10、0xEF、0xEB、0x14};发送此数据但接收 未知数据。

请听听我的解决方案。

2.此代码需要任何库或驱动程序?

#include "msp430.h"

unsigned char IR_code;

unsigned char IR_flag;
unsigned char IR_stop;
unsigned char byte_cnt;
unsigned int bit_sel;
unsigned char *send_addr;


unsigned char send_data[8]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x10,0xEF,0xEB,0x14};   // Unsigned data will displayed

{
    // Watchdog timer works as default setting
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    
    Init_GPIO();           
    Init_Clock();             
    
    IR_stop = 1;   //disable IR emitter
    
    while(1)
    {
        // clear the flag and counter
        IR_flag = 0;
        byte_cnt = 0;
        bit_sel = 0;
        
        if(IR_stop == 0)
        {
            // Configure IR output pin
            P1SEL0|= BIT0; // use internal IR modulator
            
            // disable Port1 & Port2 interrupt during IR emitting
            P1IE = 0;
            P2IE = 0;
            
            // IR_code = scan_key(); // scan the keypad
            
            // Configure IR modulation: ASK
            SYSCFG1 = IRDSSEL + IREN;
            TA1CCTL0 = CCIE;
            TA1CCTL2 = OUTMOD_7; // output mode: reset/set
            TA0CCTL2 = OUTMOD_7; // output mode: reset/set
            
            // 38kHz 1/4 duty-cycle carrier waveform length setting
            TA0CCR0 = 104;
            TA0CCR2 = 25;
            TA1CCR0 = 640; //the initial time of TA0 should be longer than TA1
            TA1CCR2 = 320;
            
            // set timer operation mode
            TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR; //SMCLK, UP mode
            TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR; //SMCLK, UP mode
            
            // write button number into buffer
            //send_data[2] = IR_code;
            //send_data[3] = ~IR_code;
            send_addr = &send_data[0];
            
            
            /*while (1) {
            if (buttonPressed) {
            buttonPressed = 0;
            if (!irDataValid) {
            // start IR transmission
            transmitCode(send_data);
        }
        }*/
        
        
        // stop until the end of IR code
        while(IR_stop == 0);
        
        TA0CCTL0 = 0;
        TA0CCTL2 = 0;
        TA0CTL = 0;
        TA0CCR0 = 0;
        TA0CCR2 = 0; //disable timer0
        
        TA1CCTL0 = 0;
        TA1CCTL2 = 0;
        TA1CTL = 0;
        TA1CCR0 = 0;
        TA1CCR2 = 0; //disable timer1
        
        P1IE |= (BIT3 + BIT4 + BIT5); //enable GPIO interrupt
        P2IE |= BIT7;
        
        }
        // __bis_SR_register(LPM3_bits | GIE); //enter low power mode
        IR_stop = 0; // enable IR code emitting
        
    }
}




//********Timer1 interrupt ISR*********//
#pragma vector = TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A0_ISR (void)
{
switch( TA1IV )
{
case 0:
{
if(IR_flag)
{
IR_stop=1; // stop IR modulator
TA1CCTL0 &= ~CCIE; // disable timer_A0 interrupt

}

if((byte_cnt==0)&& (bit_sel==0)) // leading pulse burst of IR code
{
TA1CCR0 = 53999; // 9ms high
TA1CCR2 = 35999; // 4.5ms low
byte_cnt++; // byte counter
bit_sel++; // bit counter
}
else if((byte_cnt>= 5)&& (bit_sel==1)) // the end of IR code
{
TA1CCR0 = 2249; //0.562ms pulse burst to show the end
TA1CCR2 = 2249;
IR_flag=1;
}
else
{
if((*send_addr & bit_sel) == 0) // data "0"
{
TA1CCR0 = 4499; // 0.562ms high 0.562ms low
TA1CCR2 = 2249;
bit_sel<<=1;
}
else // data "1"
{
TA1CCR0 = 8999; // 0.562ms high 1.687ms low
TA1CCR2 = 2249;
bit_sel<<=1;
}
if(bit_sel>=256) // start a new byte
{
send_addr++;
byte_cnt++;
bit_sel=1;
}
}
break;
}
default: break;
}
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trupti、

    [引用 userid="553020" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1197569/infrared-emitting-data-and-receiving-unknown-data "]

     代码如下所示、

    unsigned char send_data[8]={0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0x10、0xEF、0xEB、0x14};发送此数据但接收 未知数据。

    [/报价]

    您如何验证您是否看到未知数据? 您是否在接收器中观察 RX_Data 缓冲器? 您是否正在使用另一个带有 BOOST-IR Booster Pack 的 launchpad 作为接收器或其他器件? MSP430FR4133和 BOOST-IR BoosterPack 的接收器示例代码通常仅接收4个字节。  

    [引用 userid="553020" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1197569/infrared-emitting-data-and-receiving-unknown-data "]

    2.此代码需要任何库或驱动程序?

    [/报价]

    查看这一点、您需要使用项目中包含的 HAL 文件中的代码。  以及 MSP430.h 中包含的寄存器定义

    我认为这里没有任何其他要求、但如果这里有缺失或未定义的符号、则在编译时会生成错误。   

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Arduino 作为接收器、它是否可以接收 RX_DATA?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trupti、

    我无法说出您正在使用的 Arduino 是什么、但如果一切都正确、则应该可以接收 RX 数据。

    您在 Arduino 端使用哪种接收器? 您确定载波频率相同吗?

    此致、

    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brandon Fisher、

    我正在使用 TSOP13238 38kHz AGC2 接收器。

    在代码下方、只需禁用"键盘"部分。

    #include "msp430.h"
    #include "HAL_FR4133LP_LCD.h"//声明并包含在 seprate 文件中
    #include "HAL_FR4133LP_Board.h"//声明并包含在 seprate 文件中

    unsigned char IR_code;
    unsigned char IR_FLAG;
    unsigned char IR_stop;
    unsigned char byte_cnt;
    unsigned int bit_SEL;
    unsigned char * send_addr;
    //unsigned char send_data[4]={0x55、0xAA、0x00、0xff};//将显示 unsigned data
    将显示 unsigned char send_data[4]={0x10、0xEF、0xEB、0x14};// unsigned data

    int main( void )

    //看门狗计时器作为默认设置工作
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;

    init_gpio();//初始化 GPIO
    init_Clock();//Initialize Clock
    //Init_keypadio();//初始化键盘
    init_lcd();//初始化 LCD


    LCD_Display_MSP_IR ();//显示"MSP--IR"
    LCD_Display_TX ();//显示"TX"

    IR_STOP = 1;//禁用 IR 发射器

    while (1)

    //清除标志和计数器
    IR_FLAG = 0;
    byte_cnt = 0;
    bit_SEL = 0;

    if (IR_STOP = 0)

    //配置 IR 输出引脚
    P1SEL0|= BIT0;//使用内部红外调制器

    //在发出 IR 时禁用 Port1和 Port2中断
    P1IE = 0;
    P2IE = 0;

    // IR_code = scan_key();//扫描键盘

    //配置红外调制:询问
    SYSCFG1 = IRDSSEL + IREN;
    TA1CCTL0 = CCIE;
    TA1CCTL2 = OUTMOD_7;//输出模式:复位/置位
    TA0CCTL2 = OUTMOD_7;//输出模式:复位/置位

    // 38kHz 1/4占空比载波长度设置
    TA0CCR0 = 104;
    TA0CCR2 = 25;
    TA1CCR0 = 640;// TA0的初始时间应长于 TA1
    TA1CCR2 = 320;

    //设置计时器操作模式
    TA0CTL = tassel_2 + MC_1 + TACLR;//SMCLK、向上计数模式
    TA1CTL = tassel_2 + MC_1 + TACLR;//SMCLK、向上计数模式

    //将按钮编号写入缓冲区
    //send_data[2]= IR_code;
    //send_data[3]=~IR_code;
    send_addr =&send_data[0];

    //停止,直到 IR 代码结束
    while (IR_STOP = 0);

    TA0CCTL0 = 0;
    TA0CCTL2 = 0;
    TA0CTL = 0;
    TA0CCR0 = 0;
    TA0CCR2 = 0;//禁用 timer0

    TA1CCTL0 = 0;
    TA1CCTL2 = 0;
    TA1CTL = 0;
    TA1CCR0 = 0;
    TA1CCR2 = 0;//禁用 Timer1

    P1IE |=(BIT3 + BIT4 + BIT5);//启用 GPIO 中断
    P2IE |= BIT7;


    //_ bis_SR_register (LPM3_bits | GIE);//进入低功耗模式
    IR_STOP = 0;//启用红外代码发光


    //***** Timer1中断 ISR ******* //
    #pragma vector = Timer1_A0_vector
    _interrupt void Timer1_A0_ISR (void)

    switch (TA1IV)

    情况0:

    if (IR_FLAG)

    IR_STOP=1;//停止红外调制器
    TA1CCTL0 &=~CCIE;//禁用 TIMER_A0中断

    if ((byte_cnt=0)&&(bit_SEL=0)// IR 代码的前导脉冲突发

    TA1CCR0 = 53999;// 9ms 高电平
    TA1CCR2 = 35999;// 4.5ms 低电平
    byte_cnt++;//字节计数器
    bit_SEL++;//位计数器

    否则、如果((byte_cnt>=5)&&(bit_SEL=1))// IR 代码结束

    TA1CCR0 = 2249;//0.562ms 脉冲突发以显示结束
    TA1CCR2 = 2249;
    IR_FLAG=1;

    其他

    if ((* send_addr & bit_SEL)=0)//数据"0"

    TA1CCR0 = 4499;// 0.562ms 高0.562ms 低
    TA1CCR2 = 2249;
    bit_SEL<<=1;

    else //数据"1"

    TA1CCR0 = 8999;// 0.562ms 高1.687ms 低
    TA1CCR2 = 2249;
    bit_SEL<<=1;

    if (bit_SEL>=256)//开始一个新字节

    SEND_ADDR++;
    byte_cnt++;
    bit_SEL=1;


    中断;

    默认值:break;

    我正在检查端口 P1.0上的输出、输出脉冲低于图像。 这是正确的吗?

    如何 确保载波频率相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "IR 远程"包括多种协议、大多数协议不可互操作。 我不记得 BOOST-IR 固件使用哪一个。

    Arduino 库可以推断和解码许多/大多数常见协议。 这是一个2分钟内通过 Google 启动的项目:

    https://learn.sparkfun.com/tutorials/ir-communication/all

    似乎、即使该库无法确定它是什么协议、它也会为您提供接收到的代码、以便您可以在代码中检测它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是输出正确吗?

    我正在检查端口 P1.0上的输出、输出脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    38kHz (载波)信号的周期约为26us、因此这些脉冲看起来很好。 更有趣的是这些脉冲的更高级别模式(缩小范围)。

    更一般而言、我认为您使用38kHz (TSOP)接收器器件时没有遇到问题、因为您的应用报告的是"未知代码"、而不是[完全没有]。 您的应用是否对收到的内容有其他看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10分钟内使用 Google 建议 BOOST-IR 示例固件使用"NEC IR"协议(562us 脉冲、关闭时间为562us (0)或关闭时间为1.7us (1)、但有更多选择):

    https://techdocs.altium.com/display/FPGA/NEC+Infrared+Transmission+Protocol

    您的库是否知道此协议?

    [编辑:少量澄清]