This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:高级参数配置

Guru**** 2485965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1226990/msp430fr6043-advanced-parameter-configuration

器件型号:MSP430FR6043

大家好、

设置 高级参数时会出现一些问题:

1) 1) 参数的设置对于测量结果的精度是否非常重要?  直接使用默认参数是否可以?  

2) 2) 例如、启动 PPG 计数(ns)参数表示测量过程中的哪个时间段? 在测量新一轮时、新一轮开始与第一个激励脉冲之间的时间是多少? 如果是、那么最好设置为0? 但默认值为10000、原因是什么?  

3) 3) 例如、接通 ADC 计数(ns)参数是否指新周期开始到新测量中开始对接收波形采样之间的时间? 但是、为什么此处的默认值5000小于10000 (启动 PPG 计数(ns))?  

4) 4) 使用什么剂量参数包络交叉阈值?   

5) 5) 启动 PGA 和 IN 偏置计数(ns)是否指的是波形采样到放大后的时间?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以直接使用默认参数。  

    ASQ 是计时器、SAPHATM_A 至 F 是比较/捕获寄存器。 当计时器计数器等于这些 比较/捕获寄存器中的值时、将触发特定事件。  

    若要开启 ADC (事件 TMB)、则意味着为 SDHS ADC 模块上电。 但它并不意味着开始采样。  

    如果 Apply Rx bias (事件 TMC)的默认值为0、这意味着在 ASQ 开始时应用 RX 偏置将以0延迟触发。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    感谢您的答复。

    还有一个问题、关于 开始 PPG 计数的参数、传感器之间的相位差在30us 以内、设置为10000、然后相互说25us、需要设置为15000、这是为什么?

    客户的传感器间距72 mm、使用的液体为水(H2O)。 他们应该设置什么值?

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    小于30us 时才适用。 这意味着您可能需要将 脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙设置为25us。 并且存在一些基于启动 PPG 计数的限制。  为了设置更短的 ADC 开始采集间隔、必须增大开始 PPG。 必须遵循此公式。  

    (脉冲启动和 ADC 捕获+启动 PPG 计数之间的间隙)–打开 ADC 计数 ≥ 32uS

    例如、 脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隙为25us、开始 PPG 计数必须为12us 才能使公式有效。 就是这样

    25us + 12us - 5us >= 32us

    客户72毫米长的飞行时间约为48 us。 他们可以将默认的10、000ns 用于 PPG 计数。

    此致、

    现金 Hao