This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:MSP GANG 编程器 IR 通信失败 ERR33

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1221674/msp430f5510-msp-gang-programmer-ir-communication-failed-err33

器件型号:MSP430F5510
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

MSP-GANG 编程器,无法下载至目标 MCU (MSp430F5510)、 错误33、PC 软件 MSPGANG 接口上发生 IR 通信失败、我们已检查连接情况、它连接良好  

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    这是自定义板吗?如果是、您的 SBW 连接看起来如何? 您能否分享原理图的这一部分?  

    MSP-GANG 和 MSP430F5510之间的信号路径需要多长时间?

    您是否尝试过多个电路板? 你是否有另一个帮派,你可以尝试?  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接根据 MSPGANG 数据表,MSP-GANG 和5510之间的路径大约为60cm、我们有另一个 MSP-GANG、我们两年前得到的、它运行良好。

    我们的 硬件和 5510的连接在这两年内未发生更改、您的 MSP-GANG 编程器是否已更改硬件或软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    欢迎来到 E2E 论坛。

    如果这两个都是过去两年那么没有,硬件方面应该没有区别。

    凭借60cm 的信号路径、您将突破50cm 的限制。 请参阅《MSP Gang 用户指南》(https://www.ti.com/lit/slau358)。

    由于您的信号长度接近我们的限值、这种行为可能微不足道、其中一个 MSP-Gang 能够支持60cm 的长度、而另一个不能支持。 如果您可以与不工作的 Gang 编程人员用较短的连接路径运行测试、应告知我们这是否是原因。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚才我 尝试用一根短线(大约20cm) 连接 MSP-GANG 和目标 MCU (5510)、然后仍然发生同样的问题错误33。 线长似乎不是关键问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    感谢您的检查。 这至少可以缓解这一担忧。

    您是否遵循了 本文档中 SBW 连接指南和元件值 (请参阅图2-3)?

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们 按照图2-3连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    您可以从 MSP-GANG GUI 运行自检吗?

    连接麻烦的 MSP-GANG、转到"Tools -> Self Test"(工具-> MSP-GANG GUI 中的自检)。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已从 MSP-GANG GUI 运行自检、似乎可以、没有发生错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    感谢您的尝试。  

    您能否在 MSP-GANG GUI 中共享您的 About 窗口捕获? 转到"关于->关于"、打开 GUI 并连接好错误的编程器。

    此外、您能否尝试将 SBW 速度从快降至慢? 只需点击"Interface Option"按钮即可。 然后再次尝试编程。  

    如果 这两个文件都不显示任何内容、我想说您的 MSP-GANG 可能存在硬件问题。 您是从哪里购买的?  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    客户回复如下:

    根据 Brandon Fisher94的建议,我看了两个燃烧器,如下所示。 SBW 速度调整为慢速、这也不起作用、仍然出现错误33

    请安排返程!!

    此致

    詹姆斯·曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James 和 Hari、

    如果此 MSP-GANG 是通过 经销商购买的、请联系其采购的经销商以获取退货。

    如果 MSP-GANG 是从 TI 购买的、请联系 TI 客户支持中心: https://ticsc.service-now.com/csm

    此致、
    Brandon Fisher