This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MSP-GANG 编程器,无法下载至目标 MCU (MSp430F5510)、 错误33、PC 软件 MSPGANG 接口上发生 IR 通信失败、我们已检查连接情况、它连接良好
--
谢谢、此致
耶鲁
您好、Hari、
欢迎来到 E2E 论坛。
如果这两个都是过去两年那么没有,硬件方面应该没有区别。
凭借60cm 的信号路径、您将突破50cm 的限制。 请参阅《MSP Gang 用户指南》(https://www.ti.com/lit/slau358)。
由于您的信号长度接近我们的限值、这种行为可能微不足道、其中一个 MSP-Gang 能够支持60cm 的长度、而另一个不能支持。 如果您可以与不工作的 Gang 编程人员用较短的连接路径运行测试、应告知我们这是否是原因。
此致、
Brandon Fisher
您好、Hari、
感谢您的检查。 这至少可以缓解这一担忧。
您是否遵循了 本文档中 SBW 连接指南和元件值 (请参阅图2-3)?
此致、
Brandon Fisher
是的,我们 按照图2-3连接
您好、Hari、
您可以从 MSP-GANG GUI 运行自检吗?
连接麻烦的 MSP-GANG、转到"Tools -> Self Test"(工具-> MSP-GANG GUI 中的自检)。
此致、
Brandon Fisher
我们已从 MSP-GANG GUI 运行自检、似乎可以、没有发生错误。
您好、Hari、
感谢您的尝试。
您能否在 MSP-GANG GUI 中共享您的 About 窗口捕获? 转到"关于->关于"、打开 GUI 并连接好错误的编程器。
此外、您能否尝试将 SBW 速度从快降至慢? 只需点击"Interface Option"按钮即可。 然后再次尝试编程。
如果 这两个文件都不显示任何内容、我想说您的 MSP-GANG 可能存在硬件问题。 您是从哪里购买的?
此致、
Brandon Fisher
您好、Hari、
客户回复如下:
根据 Brandon Fisher94的建议,我看了两个燃烧器,如下所示。 SBW 速度调整为慢速、这也不起作用、仍然出现错误33
请安排返程!!
此致
詹姆斯·曼
James 和 Hari、
如果此 MSP-GANG 是通过 经销商购买的、请联系其采购的经销商以获取退货。
如果 MSP-GANG 是从 TI 购买的、请联系 TI 客户支持中心: https://ticsc.service-now.com/csm
此致、
Brandon Fisher