您好!
我们正在设计热水器、并选择了与 IEC60730-1 B 类库兼容的 MSP MCU。
我们有一个查询、了解 热水器是否需要 IEC60730-1 C 类。 如果可以、您可以推荐 TI 系列的合适 MCU 吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在设计热水器、并选择了与 IEC60730-1 B 类库兼容的 MSP MCU。
我们有一个查询、了解 热水器是否需要 IEC60730-1 C 类。 如果可以、您可以推荐 TI 系列的合适 MCU 吗
Akash:
德州仪器(TI)已开发"MSP430 IEC 60730软件包"中包含"MSP430自检库(STL)"、并为我们提供了该库。 该软件测试库已针对以下 MSP430系列[至少]进行了验证:MSP430G23xx、MSP430G24xx、MSP430G25xx、MSP430G2x44、MSP430G2x55、 MSP430F5xx 和 MSP430FR57xx。
为了了解更多有关自检库的信息、我建议您阅读文档编号为SLAU552的《IEC 60730安全应用中 MSP430G2xx、MSP430F5xx 和 MSP430FR57xx 器件的安全手册》。