This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热水器 MCU

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1225696/water-heater-mcu

您好!

我们正在设计热水器、并选择了与 IEC60730-1 B 类库兼容的 MSP MCU。

我们有一个查询、了解 热水器是否需要 IEC60730-1 C 类。 如果可以、您可以推荐 TI 系列的合适 MCU 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash:

    德州仪器(TI)已开发"MSP430 IEC 60730软件包"中包含"MSP430自检库(STL)"、并为我们提供了该库。 该软件测试库已针对以下 MSP430系列[至少]进行了验证:MSP430G23xx、MSP430G24xx、MSP430G25xx、MSP430G2x44、MSP430G2x55、 MSP430F5xx 和 MSP430FR57xx。

    为了了解更多有关自检库的信息、我建议您阅读文档编号为SLAU552的《IEC 60730安全应用中 MSP430G2xx、MSP430F5xx 和 MSP430FR57xx 器件的安全手册》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回复。

    建议的库有助于实现 IEC-60730 B 类合规性。 是否有任何可满足 C 类合规性的堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    对于 MSP430、没有针对 IEC-60730 C 类标准的可用库。

    对于 C 类、通常需要不止1个 MCU 来实现冗余、而我们在单个 MCU 级别无法做到这一点、到目前为止、这更像是一个系统级注意事项。  

    此致、
    Brandon Fisher