This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6746:器件加电问题

Guru**** 2524370 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1220600/msp430f6746-questions-for-device-power-up

器件型号:MSP430F6746

您好!

我的客户使用外部电源评估了 MSP430F6746。
当电源被打开时、器件汲取的电流大于2A 并且器件被损坏。

Question:
Q1)是否存在任何上电压摆率限制?
Q2)当电源 打开时、器件的 RESET 信号为高电平。 有问题吗?
客户希望内部复位逻辑能够正确处理它。

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Koichiro

    user6021594 说:
    q1)是否存在加电压摆率限制?

    数据表中对此进行了说明:1000V/s

    [quote userid="97804" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1220600/msp430f6746-questions-for-device-power-up ">Q2) 接通电源时、设备的复位信号为高电平。 这是问题吗?

    RST 信号高电平是正确的.当此管脚配置为 RESET、且为低电压时、RESET 有效。

    B.R.

    Sal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对于 Q2)、客户询问 RST 引脚在上电期间是否为高电平、这会导致高电流(2A)和器件崩溃。

    当此引脚配置为复位且为低电压时,复位将被置位。

    上面的注释意味着即使 RST 引脚为高电平、器件在上电期间内部保持复位状态、直到 DVCC 超过 V (DVCC_BOR_IT+)。
    所以应该没问题、对吧?

    谢谢大家、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Koichiro

    是、 当 RST 为高电平时、那么它对内部复位状态没有影响

    但是、我们不建议 RST 的电压高于 DVCC、因为数据表中对此进行了说明:

    始终将 RST 和 DVCC 的电压源设置相同、这样您所看到的情况就不会发生。  建议的硬件设计如下: https://www.ti.com/lit/pdf/slau278 (第2.1章)

    [quote userid="97804" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1220600/msp430f6746-questions-for-device-power-up 打开电源时、设备消耗的电流超过2A、设备故障。

    请检查该电路板是否存在一些短连接。 或电源电压超规格、为什么不抓取电源电压的波形? 它应该与 RST 电压无关。

    B.R.

    Sal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    关于 Q2、我确认"RST=高电平" 是指连接到 DVCC。 因此 RST 不高于 DVCC。 所以这不是问题。

    对于 Q1、客户 要求1000V/s 是实际的最大规格。
    您指出的表还显示了10mV/us = 10000/V 且大于1000V/s 的测试条件


    如果 DVCC 为3.3V、最短上升时间是多少?
    A) 3.3[V]/1000[V/s]= 3.3ms

    b) 3.3[V]/ 10 [mV/us]= 0.33ms

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Koichiro

    实际上、您明确表示这 是一个测试条件、因此不是建议的工作范围。 这意味着在特定条件下、SVSH 导通后的延迟时间。

    请参阅1000V/s = 1mV/us。

    B.R.

    Sal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光一郎:

    关于2安培的电流消耗、然后是一个损坏的器件、我有一条注释。 如果有许多 IO 用作驱动器或传感器、请确保其接口电路会产生足够长的延时时间、以便 MSP430可以在 IO 上升到全功率之前上电。 在 DVCC 达到全功率之前、使 IO 接口电路上升到全功率可能会使 MSP430中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我明白了。 我了解1000V/s 是建议的工作范围。
    绝对最大距离是多少?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    让我向客户核实其 IO 使用情况。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Koichiro

    是的 最大值 因为它是以最大值列出的。

    这可能会损坏器件。 它不会立即发生、但会有风险。

    B.R.

    Sal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光一郎:

    我们看到2安培远高于 MSP430的消耗。 请为我们提供一个原理图、其中显示了 MSP430与外部电源和外设之间的所有接口电路。 我认为这是开始解决您的问题的合适场所。