您好!
我的客户使用外部电源评估了 MSP430F6746。
当电源被打开时、器件汲取的电流大于2A 并且器件被损坏。
Question:
Q1)是否存在任何上电压摆率限制?
Q2)当电源 打开时、器件的 RESET 信号为高电平。 有问题吗?
客户希望内部复位逻辑能够正确处理它。
谢谢。此致、
田代浩一郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户使用外部电源评估了 MSP430F6746。
当电源被打开时、器件汲取的电流大于2A 并且器件被损坏。
Question:
Q1)是否存在任何上电压摆率限制?
Q2)当电源 打开时、器件的 RESET 信号为高电平。 有问题吗?
客户希望内部复位逻辑能够正确处理它。
谢谢。此致、
田代浩一郎
你好 ,Koichiro
user6021594 说:q1)是否存在加电压摆率限制?
数据表中对此进行了说明:1000V/s
![]()
RST 信号高电平是正确的.当此管脚配置为 RESET、且为低电压时、RESET 有效。
![]()
B.R.
Sal.
大家好、
对于 Q2)、客户询问 RST 引脚在上电期间是否为高电平、这会导致高电流(2A)和器件崩溃。
当此引脚配置为复位且为低电压时,复位将被置位。
上面的注释意味着即使 RST 引脚为高电平、器件在上电期间内部保持复位状态、直到 DVCC 超过 V (DVCC_BOR_IT+)。
所以应该没问题、对吧? 
谢谢大家、
田代浩一郎
你好 ,Koichiro
是、 当 RST 为高电平时、那么它对内部复位状态没有影响 。
但是、我们不建议 RST 的电压高于 DVCC、因为数据表中对此进行了说明:

始终将 RST 和 DVCC 的电压源设置相同、这样您所看到的情况就不会发生。 建议的硬件设计如下: https://www.ti.com/lit/pdf/slau278 (第2.1章)
[quote userid="97804" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1220600/msp430f6746-questions-for-device-power-up 打开电源时、设备消耗的电流超过2A、设备故障。
请检查该电路板是否存在一些短连接。 或电源电压超规格、为什么不抓取电源电压的波形? 它应该与 RST 电压无关。
B.R.
Sal.
大家好、
关于 Q2、我确认"RST=高电平" 是指连接到 DVCC。 因此 RST 不高于 DVCC。 所以这不是问题。
对于 Q1、客户 要求1000V/s 是实际的最大规格。
您指出的表还显示了10mV/us = 10000/V 且大于1000V/s 的测试条件 
如果 DVCC 为3.3V、最短上升时间是多少?
A) 3.3[V]/1000[V/s]= 3.3ms
或
b) 3.3[V]/ 10 [mV/us]= 0.33ms
谢谢。此致、
田代浩一郎