请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6779A 我使用具有以下配置的 EMDC。
EMDC 版本:电能测量设计中心版本1_30_00_00
电力系统 频率:60 Hz
采样频率(Hz):4096
过采样率(OSR):256
能否介绍一下与 电压和电流之间的相位校正相关的所有软件参数?
例如、 SD24BPREx、但我 不确定 EMDC 内部是否有任何 S/W 实现相位校正。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用具有以下配置的 EMDC。
EMDC 版本:电能测量设计中心版本1_30_00_00
电力系统 频率:60 Hz
采样频率(Hz):4096
过采样率(OSR):256
能否介绍一下与 电压和电流之间的相位校正相关的所有软件参数?
例如、 SD24BPREx、但我 不确定 EMDC 内部是否有任何 S/W 实现相位校正。
您好!
我建议阅读《 使用 MSP430F677xA 实现三相电子电表》。
第6.3.3.2节介绍了相位校正校正。 第4.4节介绍了用于默认配置的常数、包括默认相位校正。 另外、您还可以在本文开头下载应用程序代码。
另一个选项是从 GUI 生成代码并在 EM_userconfig 文件中查找相位相关参数。
相位校正方面有什么特别之处吗? 我建议通过校准来调整相位、而不是尝试重新组织软件。
此致、
Luke