This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:MCU 寄存器和与电压和电流之间的相位校正相关的 S/W 参数

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1222592/msp430f6779a-mcu-registers-and-s-w-parameters-related-to-phase-correction-between-voltage-and-current

器件型号:MSP430F6779A

我使用具有以下配置的 EMDC。

EMDC 版本:电能测量设计中心版本1_30_00_00
电力系统 频率:60 Hz
采样频率(Hz):4096
过采样率(OSR):256

能否介绍一下与 电压和电流之间的相位校正相关的所有软件参数?

例如、 SD24BPREx、但 不确定 EMDC 内部是否有任何 S/W 实现相位校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议阅读《 使用 MSP430F677xA 实现三相电子电表》。  

    第6.3.3.2节介绍了相位校正校正。 第4.4节介绍了用于默认配置的常数、包括默认相位校正。 另外、您还可以在本文开头下载应用程序代码。

    另一个选项是从 GUI 生成代码并在 EM_userconfig 文件中查找相位相关参数。

    相位校正方面有什么特别之处吗? 我建议通过校准来调整相位、而不是尝试重新组织软件。

    此致、

    Luke