This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5358:MSP-FET / UNIFLASH 不检测器件、在 Code Composer 中的未知器件

Guru**** 2931230 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5358, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1220296/msp430f5358-msp-fet-uniflash-does-not-detect-device-unknown-device-in-code-composer

器件型号:MSP430F5358
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我们正在着手通过 MSP-FET 和 Code Composer、使用 MSP430F5358提出新的设计。

通过 MSP-FET 连接来连接 MSP430F5358:

信号直接从 JTAG 接口(在 MSP-FET 上)馈送到所识别的引脚。  因此我们在测试线上添加了一个下拉电阻器。   使用 UNIFLASHER 和 CC、我们无法识别/检测该器件。

我们将示波器放在测试和复位信号上、并在信号上看到以下内容(蓝色=测试、黄色= RST/NMI)

电路板通过电源和 JTAG 供电、问题仍然存在。   对于任一应用中可以在 MSP-FET 级别对哪些方面进行调整/更改以解决这一问题、是否有任何建议?

提前感谢。   


Richard Hecht.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    查看、黄色(RESET 引脚)有一些问题。 所有电路板是否都保持相同现象? 还是只需一个板?

    您是否尝试过监控 VCC?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。   跨几个电路板和两个 MSP-FET 查看问题。

    VCC 看起来不错、我们正在探索原图以查看某些其他信号是否连接到 NMI/RESET 线路。   

    我们/已确认 JTAG 连接器和 PIN 之间的连接、但其他一些东西可能正在驱动该线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    已理解、通过 RST 引脚查找该问题导致的原因。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    我们发现了问题。   我们的 MSP-FET 布线超出了建议。   一旦我们缩短了电缆长度、重置/NMI 线路问题就得到了解决。   谢谢。