This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:外部 HFXT 时钟配置

Guru**** 2766345 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1221989/msp430fr5969-sp-external-hfxt-clock-configuration

器件型号:MSP430FR5969-SP

您好!

我希望 在需要耐辐射元件的航天飞行产品中使用 MSP430FR5969-SP。  MSP430FR5969-SP 具有用于音叉晶振的 HFXT 输入、但市场上似乎没有耐辐射音叉晶振。 然而、通过设置 HTFXTBYPASS = 1、我是否能够将外部振荡器时钟信号发送到 HFXT (3.3V、4MHz、CMOS 或 TTL)? 如果这可以正常工作、则应如何在外部振荡器和 HFXT 引脚(电阻等)之间进行连接?

最后、我添加了一个外部振荡器附件(4MHz)、我将搜索该附件以了解与 MSP430FR5969-SP 的兼容性。

此致
e2e.ti.com/.../XE61S_2D00_L00.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在旁路模式下使用 HFXT 输入、则需要确保其遵循 数据表部分中定义的施密特触发器输入电平、并遵循 表4-5中有关旁路模式下的 HFXT 规格。 通常、这些类型的连接不需要任何无源器件、并直接连接到器件、但始终遵循器件制造商的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢杰斯。  需要说明的是 "表4-11中定义的施密特触发输入电平。 数字输入"? 该表中的正向和负向输入阈值是否与"施密特触发电平"相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、表4-11。