Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969-SP 您好!
我希望 在需要耐辐射元件的航天飞行产品中使用 MSP430FR5969-SP。 MSP430FR5969-SP 具有用于音叉晶振的 HFXT 输入、但市场上似乎没有耐辐射音叉晶振。 然而、通过设置 HTFXTBYPASS = 1、我是否能够将外部振荡器时钟信号发送到 HFXT (3.3V、4MHz、CMOS 或 TTL)? 如果这可以正常工作、则应如何在外部振荡器和 HFXT 引脚(电阻等)之间进行连接?
最后、我添加了一个外部振荡器附件(4MHz)、我将搜索该附件以了解与 MSP430FR5969-SP 的兼容性。