This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI:关于 CapTIvate 传感器电极紧密耦合

Guru**** 1791600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1220497/tidm-captivate-thermostat-ui-about-captivate-sensor-electrode-tightly-coupled

器件型号:TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI

大家好

我的客户对 CapTIvate 参考设计有一个问题。

在本文档中、是4.3.4电极几何结构

--
采用 CapTIvate TmTechnology 的电容式触控恒温器用户界面


https://www.ti.com/lit/ug/tiduav1/tiduav1.pdf 

--

"一个接地平面放置在传感器的中心、以保持 Rx 和 Tx 电极紧密耦合。 两个电极之间强制的紧密耦合提高了它们对外部噪声的抵抗力、并使得使用此设计的按钮间隔紧密。"

威腾。

问题1:如何使接地层效应 RX 和 TX 电极紧密耦合。

我认为填充 RX 模式有利于 TX 和 RX 之间的大传感器电容。

问题2:两个电极之间的紧密耦合(通过接地层)可提高它们对外部噪声的电阻。 由于 TX-GND 和 RX-GND 电容可能会增大、因此与寄生电容影响检测的电压幅度相比、检测中的噪声水平相对较小。
是这样吗?

问题3:"电极紧密耦合"可通过移除可获得小于另一个(未移除)电容的 RX 模式段来改善?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您的客户先阅读此文档: https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slau857a/slau857a.pdf。第一段将介绍什么是电容式触控。  

    Q1:接地层 有助于消除空气中的噪声。 它就像到 TX 和 RX 线路的分流器。

    Q2:当然,这是不对的。 因为检测到的电容是  TX-RX 电容。 这意味着 TX-GND 和 RX-GND 电容不会对灵敏度产生太大的影响。

    Q3:是的、因为您会增大 d 并减小 A、 TX-RX 电容会减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    感谢您的支持。

    在第三季度、我有一个问题、

    参考设计文档中写道:"两个电极之间的强制紧密耦合可提高它们对外部噪声的电阻"。

    我认为紧密耦合(靠近 TX 和 RX)改善了 TX-RX 电容的增大。

    对于增大 TX-RX 电容、我认为填充 RX 模式方形很好。
    但该设计删除了 RX 模式中边缘的中心部分。

    所以设计中的 TX-RX 电容降低了。

    您能告诉我为什么要删除吗?

    谢谢。

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    因为电气布线大多位于 TX 和 RX 通道之间的最近距离。 因此、在中心添加 RX 不会导致电容增加过多。 实际上、为了降低噪声影响、一种解决方案是使传感器与 GND 闭合。

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    我知道 在中心添加 RX 不会增加太多的电容。  

    使用 GND 关闭传感器是一种减少噪声影响的好方法。

    非常感谢您的支持!

    此致、

    GR