大家好
我的客户对 CapTIvate 参考设计有一个问题。
在本文档中、是4.3.4电极几何结构
--
采用 CapTIvate TmTechnology 的电容式触控恒温器用户界面
https://www.ti.com/lit/ug/tiduav1/tiduav1.pdf
--
"一个接地平面放置在传感器的中心、以保持 Rx 和 Tx 电极紧密耦合。 两个电极之间强制的紧密耦合提高了它们对外部噪声的抵抗力、并使得使用此设计的按钮间隔紧密。"
威腾。
问题1:如何使接地层效应 RX 和 TX 电极紧密耦合。
我认为填充 RX 模式有利于 TX 和 RX 之间的大传感器电容。
问题2:两个电极之间的紧密耦合(通过接地层)可提高它们对外部噪声的电阻。 由于 TX-GND 和 RX-GND 电容可能会增大、因此与寄生电容影响检测的电压幅度相比、检测中的噪声水平相对较小。
是这样吗?
问题3:"电极紧密耦合"可通过移除可获得小于另一个(未移除)电容的 RX 模式段来改善?
谢谢。
GR