This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274-EP:热特性

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1220970/msp430f2274-ep-thermal-characteristics

器件型号:MSP430F2274-EP

 θ 查找  θ 器件型号的 Δ VIN_JC (°C/W)、Δ VIN_JB (°C/W)和最大结温(°C):  
MSP430F2274MRHATEP
TCA9539RTWR
SN74AUP1G08DCKR
SN74LVC1G08DCKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您在 MSP 低功耗微控制器论坛上发帖。

    我已经浏览了数据表、实际上它没有描述 您需要的热学特性。 但是、您可以将"自然通风工作温度范围"改为"最大结温"、两者不完全相同、但相似。

    如果您担心其他散热特性、请检查封装信息:

    链接如下: https://www.ti.com/support-packaging/SMT-application-notes.html#qfn 

    同时、如果您想了解更多详细信息、请对下面的问题做一些说明:

    您要实现什么目标、或者为什么需要这些信息-您的应用是什么以及您为何要询问热性能数据? 我们的团队说 、通常这些热数据在低功耗器件上用处不大、因此您在数据表中并不总是看到这些数据。 您是否可以提供特定的任务剖面?

    如果信息不适合公开、请通过电子邮件发送给我: sal-ye@ti.com。如果真的需要、我会请相关专家提供相关数据。 获得它将花费大量的时间。

    至于其他三款器件、请查看 其产品说明书或查找合适的论坛来发布该主题。

    谢谢。

    B.R.

    Sal.