This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:电流消耗信息

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1220017/evm430-fr6047-current-consumption-information

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

尊敬的 Champs:

客户希望在我们的 EVM 连接到换能器时获取电流消耗数据。

我们的应用手册指出3uA 电流消耗、每秒测量一次。

这包括传感器 TX/Rx 和 LCD 开启吗?

此致、

TED   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    哪个应用手册中的语句在哪里? 屏幕截图会很有用。

    但考虑到您的描述、我认为它是一个独立的消费。 请分享更多有关信息、我可以 做出一些澄清。

    B.R.

    Sal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    抱歉出错了。 它位于 MSP430FR6047特性页面上、而非 EVM/应用手册上。

    顺便说一下、当换能器和 LCD 运行时、您可以获得电流测量数据吗?

    他们现在正在选择电池。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    数据表中描述了低功耗模式下 LCD 的几种电流消耗:

    同时、客户可以尝试基于 EVM 板进行 Energytrace 和 Energytrace++功耗评估。

    此外、他们还可以 针对最终应用进行原型功耗测试。

    B.R.

    Sal.