This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2031:是否可以缩短功耗测量时间?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1218693/msp430i2031-is-it-possible-to-shorten-the-power-measurement-time

器件型号:MSP430I2031

您好!

我正在使用 MSP430I2031开发一种功率测量和过流(及过压)关断解决方案。

电流测量正常、但问题是测量时间过长、大约需要2秒。

对于过流或过压切断、我们需要在至少200ms 内完成测量。

看一下源代码,数据似乎是在采样次数等于采样率(Hz)*2时测量的。

(在 hal_adc.c 文件中的 SD24_ISR 函数中...)

因此、即使我提高采样频率、该值也始终需要2秒的时间。

是否可以将功耗测量时间缩短到200ms 或更短?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用电能测量设计中心 GUI?

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:
    是的、我使用 EMDC GUI。

    是否可以通过 emdc 更改?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/EnergyMeasurementDesignCenter/1_40_00_03/release/EnergyMeasurementDesignCenter_1_40_00_03/docs/users_guide/html/Energy_Measurement_Technology_Guide_html/markdown/ch_designcenter.html#application-code

    在上面的链接中、我看到了以下陈述:

    应用代码初始化系统和库、然后启动通信和测量过程。 前台进程大约每秒重复一次(如果未检测到电压通道上的过零情况、则重复两秒钟)。 后台进程取决于 ADC 采样率、并根据活动 ADC 通道的数量重复。

    目前、采样计数设置为采样率的两倍。

    (在 hal_adc.c 文件中的 SD24_ISR 函数中...)

    如果我将其更改为以下项、我可以读出测量值、以100ms 为单位。

    此变更是否会产生任何问题?

    如果您降低此值、则可以充分缩短测量时间。 我想获得一个有关它可以使用的低度的提示。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您更改了前台进程的速度。 我担心的是前台进程比后台进程短并且漏掉了采样。 在这种情况下、这取决于后台进程的速度(取决于 ADC 采样率+ ADC 通道数)以及数据传输速率(根据 通信协议规范、每字节约~1ms)。 理论上、这就是如何计算最短测量时间。

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更改了 SD24_ISR 例程。

    在"检查电能并生成脉冲(每相)"后、当"采样计数"是"采样频率"的两倍时、SD24_ISR 的例程会立即设置"设置数据就绪标志"、而不是"设置数据就绪标志"。

    这就是它每两秒发送一次测量数据的原因。
    我的理解是否正确?

    这只是设置一个2秒周期、因为发送 UART 数据过于频繁地需要大量负载?

    如果我理解的是正确的、我认为可以立即将"设置数据就绪"设置为"、而不在"检查电能并生成脉冲"之后选中"采样计数"。
    是这样吗? 我能说后台处理器测量的值是在它可用时测得的值吗?

    当然、如您所说、您排除了传输时间在外部的问题。

    仅供参考、我们使用 I2C 从器件而不是 UART 进行开发。
    在"设置数据就绪"后、它存储在单独的变量中、并在 I2C 主设备发出请求时传送数据。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、听起来是正确的。 应该可以在"Check energy & generate pulse"之后立即设置"set data ready"。 我建议对其进行测试、并确保获得准确的值。 如果不是、我只需将"采样计数"值降低到您的"采样频率"附近、以确保您正确读取样本。

    使用 I2C 应该会提高您的数据传输速率。

    谢谢!

    苏珊