This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:关于专用 CH0_OUT 引脚上生成的脉冲的一些问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1212458/msp430fr6043-some-questions-about-pulses-which-is-generated-on-the-dedicated-ch0_out-pin

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6043

大家好、

以下是客户可能需要您帮助的一些问题:

公司计划使用 msp430fr6043设计水表。  我们已 修改图1中 EVM430-FR6043上的电容和电阻。  我们使用了 msp430fr6043的代码示例、该示例名为 msp430fr6043_saph_01.c、然后发布这些代码。  我们使用示波器来查看 CH0_OUT 引脚的波形、如图2、3所示。  我们面临的问题是、示波器波形不是方波、我们怀疑它不是激励信号。  我们希望先生成激励信号、但我们不知道这有什么问题、请告知我们、非常感谢!

图1.

图2.

图3.

msp430fr6043_saph_01.c

#include <msp430.h>

#define OSCTYPE__CRYSTAL OSCTYPE_0

void HSPLL_init(void);

int main(void)
{
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop WDT
    
    // Configure P1.5 as output for LED
    P1OUT &= ~BIT5;
    P1DIR |= BIT5;
    
    // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
    // previously configured port settings
    PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
    
    // Clock System Setup
    CSCTL0_H = CSKEY_H; // Unlock CS registers
    CSCTL1 = DCOFSEL_3 | DCORSEL; // Set DCO to 8MHz
    // Set SMCLK = MCLK = DCO, ACLK = VLOCLK
    CSCTL2 = SELA__VLOCLK | SELS__DCOCLK | SELM__DCOCLK;
    CSCTL3 = DIVA__1 | DIVS__8 | DIVM__8; // MCLK = SMCLK = 1MHz
    CSCTL0_H = 0; // Lock CS registers
    
    HSPLL_init(); // Initialize the HSPLL and wait for it to lock
    
    // Set up the PPG settings
    SAPHKEY = KEY; // Unlock the SAPH registers
    SAPHPGC = PLEV_0 | PPOL_0 | 0x000A; // 10 excitation pulses, 0 stop pulses, output low when inactive, high polarity
    SAPHPGLPER = 40; // Low phase = 40 HSPLL cycles = 500ns
    SAPHPGHPER = 40; // High phase = 40 HSPLL cycles = 500ns
    SAPHPGCTL = TRSEL_2 | PPGCHSEL_0 | PGSEL_0; // TA2.1 trigger, CH0 output, register mode
    
    // Set up the PHY to output PPG on dedicated CH0_OUT pin
    SAPHOSEL = PCH0SEL__PPGSE; // Output PPG
    
    // Enable the PPG
    SAPHPGCTL |= PPGEN;
    
    // Configure TA2.1 for ~1/sec to trigger the pulse generation and toggle LED
    TA2CCR0 = 9400;
    TA2CCR1 = 4700;
    TA2CCTL1 = OUTMOD_7 | CCIE; // Enable output signal to trigger PPG, enable Interrupt
    TA2CTL = TASSEL__ACLK | TACLR | MC__UP; // Timer sourced from ACLK (VLO), clear timer
    
    while(1)
    {
        __bis_SR_register(LPM0_bits | GIE); // Enter LPM3 w/interrupt
        __no_operation(); // For debug
    }
}

// Timer A2 interrupt service routine
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector = TIMER2_A1_VECTOR
__interrupt void Timer2_A1_ISR(void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(TIMER2_A1_VECTOR))) Timer2_A1_ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
{
    switch(__even_in_range(TA2IV, TAIV__TAIFG))
    {
        case TAIV__NONE: break; // No interrupt
        case TAIV__TACCR1:
        P1OUT ^= BIT5; // Toggle LED to show new cycle
        break;
        case TAIV__TAIFG: break; // overflow
        default: break;
    }
}

void HSPLL_init(void)
{
    // Configure USSXT Oscillator
    HSPLLUSSXTLCTL = OSCTYPE__CRYSTAL | USSXTEN;
    
    // Set up timer to wait in LPM for crystal stabilization time = 4096 clocks for crystal resonator.
    // For 8MHz XTAL, 4096 clocks = 512us. Using VLO = 9.4kHz, wait 5 timer clock cycles = 532us.
    TA4CCR0 = 5;
    TA4CCTL0 = CCIE; // Enable Interrupt
    TA4CTL = TASSEL__ACLK | TACLR | MC__UP; // Timer sourced from ACLK (VLO), clear timer
    __bis_SR_register(LPM3_bits | GIE); // Enter LPM3 w/interrupt
    __no_operation(); // For debug
    
    // Check if oscillator is stable
    while((HSPLLUSSXTLCTL & OSCSTATE) == 0);
    
    // Output oscillator on pin
    HSPLLUSSXTLCTL &= ~XTOUTOFF;
    
    // Init PLL
    // Use the PLLM setting to get 80MHz output from our 8MHz input
    // Equation: PLL output clock frequency x 2 = input clock frequency x (PLLM+1)
    // Input clock frequency = 8MHz
    // Desired PLL output clock frequency = 80MHz
    // PLLM = 19
    HSPLLCTL = PLLM4 | PLLM1 | PLLM0 | PLLINFREQ; //PLLM = 19, PLL input frequency > 6MHz
    
    // Power up the UUPS to start the PLL
    UUPSCTL |= USSPWRUP;
    
    // Wait for UUPS to power up
    while((UUPSCTL & UPSTATE_3) != UPSTATE_3);
    
    // Wait for PLL to lock
    while(!(HSPLLCTL & PLL_LOCK));
}

// Timer A4 interrupt service routine
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector = TIMER4_A0_VECTOR
__interrupt void Timer4_A0_ISR(void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(TIMER4_A0_VECTOR))) Timer4_A0_ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
{
    // Stop the timer and wake from LPM
    TA4CTL = MC__STOP;
    __bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits | GIE);
    __no_operation();
}

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    我们有一个基于 FR6043的水表示例代码。 您可以从此链接下载它。  https://www.ti.com/tool/download/USS-SWLIB-WATER

    您还可以查看相关的应用手册。  https://www.ti.com/lit/ug/tidues5a/tidues5a.pdf

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、但我们已经阅读了相关文章并下载了您提供的代码。 由于这个代码的封装太高、所以修改代码不方便。  因此、 我们需要使用 这些示例来发送脉冲、接收脉冲、存储数据并逐步计算飞行时间。  那么、为什么我的示波器显示输出脉冲不是方波呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    如何获得示波器图? 您是否将传感器连接到 CHX_OUT 引脚上、然后测量信号?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    非常感谢。 我发现示波器的参数错误、图中的波形实际上是噪声。 调整参数后、示波器可以显示方波。  但当捕获波形时、数据被放置在结果数组中、然后我复制了值。 当时只有256个。 Excel 中绘制的波形没有显示接收脉冲。  如何解决该问题?

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可能与 SDHS ADC 或捕获序列的配置相关。  

    您是否首先尝试过模板示例? 该代码中的 ADC 捕获代码向客户开放。  

    此致、

    现金 Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    客户的回复:

    是的、使用模板示例绘制图形。 代码如下。  我对结果数组中的值的波形感到困惑。 因为当我捕获了 X_CH0_OUT 和 X_CH1_IN 时、我可以在示波器上看到波形、如图1和2所示、但在 CCS 中看不到、如图3所示。  我不知道我在哪个步骤中犯了错误、我应该怎么做?

    图1.

    图2.

    图3.

    //******************************************************************************
    //   MSP430FR60xx Demo - SDHS sampling at 8MSPS and DTC transfer results to RAM
    //
    //   Description: Configure the SDHS for stand-alone use (register mode) at 8MSPS.
    //   Use the DTC to transfer the results to an array in RAM named "results" (located
    //   in LEA RAM at 0x5000). Convert array back to input voltage using:
    //   V = (adc_code * (f_s/2))/(gain*7FF) + Bias
    //   where,adc_code is the ADC result(16-Bit Signed Int),f_s = .755V(Full-scale voltage),
    //   gain = 10^(0.1/20)) = approximately 1, Bias = .9V, 7FF = 2047
    //
    //   ***NOTE: On TS-Board, remove JP14, put SIG on inner pin and GND to outer pin.
    //            Valid input range is 600mV - 1200mV, as configured.***
    //           MSP430FR6043
    //         ---------------
    //     /|\|               |
    //      | |               |
    //      --|RST            |
    //        |           P1.5|---> LED
    //        |               |-USSXTIN
    //        |               |-USSXTOUT
    //        |         CH0_IN|<--- input signal
    //
    //   Gary Gao & Matt Calvo
    //   Texas Instruments Inc.
    //   February 2018
    //   Built with IAR Embedded Workbench V7.10 & Code Composer Studio V7.3
    //******************************************************************************
    #include <msp430.h>
    
    #define OSCTYPE__CRYSTAL OSCTYPE_0
    
    void HSPLL_init(void);
    
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__)
    #pragma DATA_SECTION(results, ".leaRAM")
    #pragma RETAIN(results)
     int results[800] = {0};
    #elif defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma location=0x5000
    __no_init  int results[800];
    #pragma required = results
    #elif defined(__GNUC__)
     int results[800] __attribute__ ((section (".leaRAM"), used));
    #else
    #error Compiler not supported!
    #endif
    
    int main(void)
    {
    
    
        WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;               // Stop WDT
    
        // Configure P1.5 as output for LED
        P1OUT &= ~BIT5;
        P1DIR |= BIT5;
    
        // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
        // previously configured port settings
        PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
    
        // Configure one FRAM waitstate as required by the device datasheet for MCLK
        // operation beyond 8MHz _before_ configuring the clock system.
        FRCTL0 = FRCTLPW | NWAITS_1;
    
    
        // Clock System Setup
        CSCTL0_H = CSKEY_H;                     // Unlock CS registers
        // Per Device Errata(CS12) set divider to 4 before changing frequency to
        // prevent out of spec operation from overshoot transient
        CSCTL3 = DIVA__4 | DIVS__4 | DIVM__4;   // Set all corresponding clk sources to divide by 4 for errata(CS12)
        CSCTL1 = DCOFSEL_4 | DCORSEL;           // Set DCO to 16MHz
        // Delay by ~10us to let DCO settle. 60 cycles = 20 cycles buffer + (10us / (1/4MHz))
        __delay_cycles(60);
        CSCTL3 = DIVA__1 | DIVS__1 | DIVM__1;   // Set all dividers to 1 for 16MHz operation
        CSCTL3 = DIVA__1 | DIVS__1 | DIVM__1;   // MCLK = SMCLK = 16MHz
        CSCTL0_H = 0;                           // Lock CS registers
    
    
    
        //Setup SAPH Bias Register Controlled
        SAPHKEY = KEY;
        SAPHBCTL &= ~ASQBSC;                    //Tx bias and Rx bias switches control source select; 0h (R/W) = Bias switches are controlled by SAPHBCTL.CH0EBSW, SAPHBCTL.CH1EBSW, SAPHBCTL.PGABSW bits (register mode)
        SAPHBCTL |= CPDA;                       //Enable the power supply (Charge Pump) for the the input multiplexer during data acquisition. 1h (R/W) = Keep turning on the charge pump during data acquisition.
        SAPHICTL0 = 0;                          //Input Multiplexer Channel Select
        SAPHKEY = KEY+1;
    
    
        //Setup the SDHS with register mode
        SDHSCTL0 = TRGSRC_0 | AUTOSSDIS_1 | DFMSEL_0;// Software trigger,Left, 2s complement format
        SDHSCTL1 = OSR_0;                       // OSR = 10 (80MHz/10 = 8MSPS). CS must set MCLK >= 8MHz.
        SDHSCTL2 = 799;                         // SMPSZ = 255+1 samples
        SDHSCTL6 = 0x20;                        // PGA Gain 0.1 dB
        SDHSCTL7 = 0xC;                         // MODOPTI = 0xC (80MHz PLL output frequency)
        SDHSDTCDA = 0x800;                          // DTC transfer data to start of LEA RAM
        SDHSIMSC = ACQDONE;                     // Enable acquisition done interrupt (after 256 samples transferred)
        SDHSCTL3 = TRIGEN_1;                    // Enable trigger
        SDHSCTL4 = SDHSON;                      // Turn on SD and start conversion
        __delay_cycles(640);                    // Delay for PGA worst case 40us settling time
    
        HSPLL_init();                           // Initialize the HSPLL and wait for it to lock
    
    ///*SAPH
        // Set up the PPG settings
        SAPHKEY = KEY;                          // Unlock the SAPH registers
        SAPHPGC = PLEV_0 | PPOL_0 | 0x000A;     // 10 excitation pulses, 0 stop pulses, output low when inactive, high polarity
        SAPHPGLPER = 40;                         // Low phase = 40 HSPLL cycles = 500ns
        SAPHPGHPER = 40;                         // High phase = 40 HSPLL cycles = 500ns
        SAPHPGCTL = TRSEL_2 | PPGCHSEL_0 | PGSEL_0; // TA2.1 trigger, CH0 output, register mode
    
        // Set up the PHY to output PPG on dedicated CH0_OUT pin
        SAPHOSEL = PCH0SEL__PPGSE;              // Output PPG
    
        // Enable the PPG
        SAPHPGCTL |= PPGEN;
    //SAPH*/
    
        // Configure TA2.1 for 1/sec to trigger the pulse generation and toggle LED
        TA2CCR0 = 9400;
        TA2CCR1 = 4700;
        TA2CCTL1 = OUTMOD_7 | CCIE;             // Enable output signal to trigger PPG, enable Interrupt
        TA2CTL = TASSEL__ACLK | TACLR | MC__UP; // Timer sourced from ACLK (VLO), clear timer
    
        while(1)
        {
            __bis_SR_register(LPM0_bits | GIE); // Enter LPM0 w/interrupt
            __no_operation();                   // For debug
        }
    }
    
    // Timer A2 interrupt service routine
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma vector = TIMER2_A1_VECTOR
    __interrupt void Timer2_A1_ISR(void)
    #elif defined(__GNUC__)
    void __attribute__ ((interrupt(TIMER2_A1_VECTOR))) Timer2_A1_ISR (void)
    #else
    #error Compiler not supported!
    #endif
    {
    
        switch(__even_in_range(TA2IV, TAIV__TAIFG))
        {
    
            case TAIV__NONE:   break;           // No interrupt
            case TAIV__TACCR1:
                SDHSCTL4&= ~SDHSON;
                SDHSCTL5 &= ~SSTART;
                SDHSCTL3 = 0;
                SDHSDTCDA = 0x800;
                SDHSCTL3 = TRIGEN_1;
                SDHSCTL4 = SDHSON;
                SDHSCTL5 |= SSTART;             // Start conversion
                __no_operation();
                break;
            case TAIV__TAIFG:                   // overflow
                __no_operation();
                break;
            default: break;
        }
    }
    
    // SDHS interrupt service routine
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma vector = SDHS_VECTOR
    __interrupt void SDHS_ISR(void)
    #elif defined(__GNUC__)
    void __attribute__ ((interrupt(SDHS_VECTOR))) SDHS_ISR (void)
    #else
    #error Compiler not supported!
    #endif
    {
    
        switch(__even_in_range(SDHSIIDX, IIDX_6))
        {
            case IIDX_0:   break;               // No interrupt
            case IIDX_1:
                __no_operation();
                break;                          // OVF interrupt
            case IIDX_2:                        // ACQDONE interrupt
                P1OUT ^= BIT5;                  // Toggle LED to show new cyclelll
                __delay_cycles(1000);
                __no_operation();               // Put breakpoint here to view results
                break;
            case IIDX_3:   break;               // SSTRG interrupt
            case IIDX_4:   break;               // DTRDY interrupt
            case IIDX_5:   break;               // WINHI interrupt
            case IIDX_6:   break;               // WINLO interrupt
            default: break;
        }
    }
    
    void HSPLL_init(void)
    {
        // Configure USSXT Oscillator
        HSPLLUSSXTLCTL = OSCTYPE__CRYSTAL |  USSXTEN;
    
        // Set up timer to wait in LPM for crystal stabilization time = 4096 clocks for crystal resonator.
        // For 8MHz XTAL, 4096 clocks = 512us. Using VLO = 9.4kHz, wait 5 timer clock cycles = 532us.
        TA4CCR0 = 5;
        TA4CCTL0 = CCIE;                        // Enable Interrupt
        TA4CTL = TASSEL__ACLK | TACLR | MC__UP; // Timer sourced from ACLK (VLO), clear timer
        __bis_SR_register(LPM3_bits | GIE);     // Enter LPM3 w/interrupt
        __no_operation();                       // For debug
    
        // Check if oscillator is stable
        while((HSPLLUSSXTLCTL & OSCSTATE) == 0);
    
        // Output oscillator on pin
        HSPLLUSSXTLCTL &= ~XTOUTOFF;
    
        // Init PLL
        // Use the PLLM setting to get 80MHz output from our 8MHz input
        // Equation: PLL output clock frequency x 2 = input clock frequency x (PLLM+1)
        // Input clock frequency = 8MHz
        // Desired PLL output clock frequency = 80MHz
        // PLLM = 19
        HSPLLCTL = PLLM4 | PLLM1 | PLLM0 | PLLINFREQ; //PLLM = 19, PLL input frequency > 6MHz
    
        // Power up the UUPS to start the PLL
        UUPSCTL |= USSPWRUP;
    
        // Wait for UUPS to power up
        while((UUPSCTL & UPSTATE_3) != UPSTATE_3);
    
        // Wait for PLL to lock
        while(!(HSPLLCTL & PLL_LOCK));
    }
    
    // Timer A4 interrupt service routine
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma vector = TIMER4_A0_VECTOR
    __interrupt void Timer4_A0_ISR(void)
    #elif defined(__GNUC__)
    void __attribute__ ((interrupt(TIMER4_A0_VECTOR))) Timer4_A0_ISR (void)
    #else
    #error Compiler not supported!
    #endif
    {
        // Stop the timer and wake from LPM
        TA4CTL = MC__STOP;
        __bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits | GIE);
        __no_operation();
    }

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我觉得好像是一个 ADC 捕获时间序列问题。 让我们离线讨论一下。  

    此致、

    现金 Hao