您好!
我使用的是 MSP430FR6047微控制器。 将8路复用 LCD 与此接口相连。
正在使用8条公共线路和27条段线路。
每个段行5位控制第一个数字行、最后3位控制第二个数字行。
若要使用0-4位在第一个数字行中显示数字、无论我为0-4位更新的值如何都能在 LCD 中正确反映。
当尝试使用5-7位在第二个数字行中显示数字时、即使更新 5-7位的单个位、所有段都将启用。
这里的问题可能是什么? 请有人支持该功能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 MSP430FR6047微控制器。 将8路复用 LCD 与此接口相连。
正在使用8条公共线路和27条段线路。
每个段行5位控制第一个数字行、最后3位控制第二个数字行。
若要使用0-4位在第一个数字行中显示数字、无论我为0-4位更新的值如何都能在 LCD 中正确反映。
当尝试使用5-7位在第二个数字行中显示数字时、即使更新 5-7位的单个位、所有段都将启用。
这里的问题可能是什么? 请有人支持该功能。
您好 Susan Moore、
使用 LCDS0 - LCDS4和 LCDS9 - LCDS30将用于段码线。 COM0 - COM7用于控制器中的公共线路。
使用控制器的 LCD_C 驱动程序。
例如、段的位格式(0-4与第一行相关、5-7与第二行相关)
层叠 LCD 后、不在第一行写入任何值、直接在第二行写入值、在此期间、0-4位仅为0。
在运行时从寄存器读取值、它可以确认我在寄存器上写入的值也与寄存器中反映的值相同。
如下所示、将数据写入寄存器以在第二行中显示
您好!
我将仔细检查 LCD 的段映射、以确保正确写入段。 如果要启用段而又不需要它们、那么您的代码或硬件布局可能会出现问题。 对于代码、请再次检查是否以正确的方式写入了正确的句段。
对于硬件问题、我将首先查看 本 应用报告的第5节"LCD 布局和软件注意事项"。 该部分还提供软件提示、使您的代码对于 LCD 而言更易于管理。
此外、如果您可以向我发送有关 LCD 的信息(例如段映射图或数据表)、我可能能够提供更多有关您的应用中可能出现的问题的信息。
谢谢!
苏珊
大家好、下面的表格中、我设计了2个数字行、
const uint8_t row1_digit_value_3x_Array[10][3]=
{
{ 0x11、0x09、0x11 },
{ 0x11、0x00、0x00 }、
{ 0x05、0x09、0x14 },
{ 0x15、0x09、0x04 },
{ 0x15、0x00、0x05 },
{ 0x14、0x09、0x05 },
{ 0x14、0x09、0x15 },
{ 0x11、0x01、0x00 }、
{ 0x15、0x09、0x15 },
{ 0x15、0x09、0x05 }
};
const uint8_t Row2_Digit_Value_3x_Array[10][3]=
{
{ 0x60、0xA0、0x60 }、
{ 0x00、0x00、0x60 }、
{0x40、0xE0、0x20}、
{0x00、0xE0、0x60}、
{ 0x20、0x40、0x60 },
{0x20、0xE0、0x40}、
{ 0x60、0xE0、0x40 },
{ 0x00、0x20、0x60 }、
{0x60、0xE0、0x60}、
{0x20、0xE0、0x60}
};
您好!
我选择了 LCD 引脚、我都在使用这些引脚、如下所示、
LCD_SetPinAsLCDFunction (LCD_segment_line_0、LCD_segment_line_4);
LCD_SetPinAsLCDFunction (LCD_segment_line_9、LCD_segment_line_30);
LCD_SetPinAsLCDFunction (LCD_segment_line_33、LCD_segment_line_38);
LCD Init Detais、 选定8-MUX 和
CONST LCD_InitParam LCD_init_param =
{
LCD_CLOCKSOURCE_ACLK、
LCDDIV_1、
LCD_CLOCKPRECALAR_8、
LCD_standard_waveforms、
LCD_段_已启用
};
最后启用了电荷泵并清除了存储器。
下面是初始化 setpsi 函数。 我错过了什么……
您好!
请注意、对于8路复用器 LCD、您必须将电压偏置设置为1/3。 这意味着对于 LCDVCTL 寄存器、LCD2B = 0b。 我会确认情况是这样。
此外、对于您的段行使能、我将确认 LCDCPCTL0 = 0xFE1Fh、LCDCPCTL1 = 0x7FFFh、并且 LCDCPCTL2 = 0x007Eh。
正如我之前提到的、使能段上的对比度是多少? 与尝试在第二行启用1个段(不是整数、而是一个段)时、您能否发布一些有关 LCD 显示效果的照片?
谢谢!
苏珊