This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:如何将电压值转换为温度值。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1216381/msp430fr2033-how-to-convert-the-value-of-voltage-into-temperature-value

器件型号:MSP430FR2033

在本例中、 电源已设置为 0.5V 应用于 MSP430FR2033的前面板。 CSS 编译器用于调试以获取电压读数。

下面的显示了电压值 (十进制155) 施加0.5V 时 端口 A 引脚8  (A8)中的值、然后存储在中 ADCMEMO 。  

我计算的输出电压与输入电源匹配。  

公式:(十进制值/ 1024)* 3.3  

        =(155 / 1024)* 3.3

        = 0.5

然后、我要将此电压值转换为温度值。 在这里、我需要一些有关将电压值转换为温度值的公式的帮助、此值是使用 CCS 存储到变量中所需的。

编码就像这样、conv_temp 是公式的组成部分。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未使用内部温度传感器。 您从外部源获得电压。  

    假设电压和温度是线性的。 您可以使用两点校准来获取温度和电压之间的关系。   例如、使用(电压1、温度1)和(电压2、温度2)。 电压 x 和温度 x 不存在。 有(温度 x -温度1)/(电压 x -电压1)= (温度 2 -温度 x )/(电压2 -电压 x)  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要使用什么传感器? 一些直接将电压转换为温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 电压 与温度不成正比。 以上信息是为了确保我的 ADC 在处理它、因此我使用外部源。  
    但现在我想知道用于计算我从 ADC 获得的电压值、然后将电压值转换为温度值的公式。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 MSP430FR2033中使用热敏电阻。  

    下面是数据表中提供的一些信息。

     /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/166/MSP430FR2033.PDF

    参见 第45页。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您从何处获得了原理图? 该电路中的热敏电阻似乎是片外的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用内部温度传感器、则应使用 ADC 通道 A12作为输入。 不过、在您共享的图中、您使用了 A8作为 ADC 输入。 它未连接到 MCU 内部温度传感器。

    此致、

    现金 Hao