This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:UPS 和 DNS 之间的间隙

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1216689/evm430-fr6043-gap-between-ups-ad-dns

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

您好、专家!

你好。

我正在尝试配置 USS 测量的参数。 我使用 MSP430FR6043开发了一个电路板 、该电路板由"MCU050A_EVM430-FR6043"和 USS 气体演示软件"MSP430FR6043EVM_USS_Gas Demo"构建。  

现在、我要将 UPS 到 DNS 测量的参数更改为1000us。 更新后、我使用示波器检测到我的信号、但持续时间不符合预期、1000us。 我还检测到 RXsel1和 RXsel2信号、这些信号应在1ms 后从1切换为0。 检测到的时间为6ms。 我附上了一些图片、上面显示了我指的是哪个信号以及示波器上是什么样子。

您能帮助我了解它无法按预期工作的原因吗? 在调试代码时、GAP_UPS_DNS 的值为1000、正确无误。

确保安全。

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际的 UPS 到 DNS 间隙应为(UPS 和 DNS 间隙的参数+其他 外设 初始化时间、包括 USSXT 初始时间等)。 如果您希望 UPS 与 DNS 之间存在1ms 的间隙、则需要将参数设置为 UPS 和 DNS 间  隙最小值、并尽可能缩短另一个外设初始化时间、以获得1ms 的间隙。  

    此致、

    现金 Hao