请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6043 主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043
您好、专家!
你好。
我正在尝试配置 USS 测量的参数。 我使用 MSP430FR6043开发了一个电路板 、该电路板由"MCU050A_EVM430-FR6043"和 USS 气体演示软件"MSP430FR6043EVM_USS_Gas Demo"构建。
现在、我要将 UPS 到 DNS 测量的参数更改为1000us。 更新后、我使用示波器检测到我的信号、但持续时间不符合预期、1000us。 我还检测到 RXsel1和 RXsel2信号、这些信号应在1ms 后从1切换为0。 检测到的时间为6ms。 我附上了一些图片、上面显示了我指的是哪个信号以及示波器上是什么样子。 
您能帮助我了解它无法按预期工作的原因吗? 在调试代码时、GAP_UPS_DNS 的值为1000、正确无误。
确保安全。
此致、
Josel