请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0G3507 Thread 中讨论的其他器件: MSP-GANG、UNIFLASH、 SysConfig
我使用的是 LP-MSPM0G3507 lanuchpad。 根据命令、我使用的是 IAR 9.20.1。 似乎我必须为 IAR 安装 MSPM0支持包。 有人知道我可以在哪里找到该支持包吗? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是 LP-MSPM0G3507 lanuchpad。 根据命令、我使用的是 IAR 9.20.1。 似乎我必须为 IAR 安装 MSPM0支持包。 有人知道我可以在哪里找到该支持包吗? 谢谢
Michelle、好!
支持包位于 安全软件页面上、如果您尚未获得访问权限、则可以在 MSPM0G3507产品页面上申请访问权限。

在适用于 CCS Theia、CCS Eclipse、SysConfig、IAR、Keil、 UniFlash、MSP-GANG 部分、下载 MSPM0_IAR_patch_0_02_00_03.zip
我还建议查看 MSPM0_SDK_QuickStart_Guide_IAR.html 以获取有关设置 IAR 与 MSPM0的分步说明。
此致、
Luke