This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:在何处查找 MSPM0支持适用于 IAR 9.20.1的脉冲笼

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-MSPM0G3507, MSP-GANG, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1216265/lp-mspm0g3507-where-to-find-mspm0-support-pakcage-for-iar-9-20-1

器件型号:LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: MSP-GANG、UNIFLASH、 SysConfig

我使用的是 LP-MSPM0G3507 lanuchpad。 根据命令、我使用的是 IAR 9.20.1。 似乎我必须为 IAR 安装 MSPM0支持包。 有人知道我可以在哪里找到该支持包吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michelle、好!

    支持包位于 安全软件页面上、如果您尚未获得访问权限、则可以在 MSPM0G3507产品页面上申请访问权限。  

    在适用于 CCS Theia、CCS Eclipse、SysConfig、IAR、Keil、 UniFlash、MSP-GANG 部分、下载 MSPM0_IAR_patch_0_02_00_03.zip

    我还建议查看 MSPM0_SDK_QuickStart_Guide_IAR.html 以获取有关设置 IAR 与 MSPM0的分步说明。

    此致、

    Luke