大家好、
我们希望使用 PVCC 为超声波传感器供电。 如果传感器的电力线发生变化、则会导致错误。 因此、我们希望将 PVCC 与 DVCC 和 AVCC 分开。
在数据表中、在"建议运行条件"表下、会显示"(1) TI 建议使用同一电源为 AVCC、DVCC、PVCC 引脚供电。 在上电、断电和器件运行期间、AVCC、DVCC、PVCC 之间的电压差至少不得超过绝对最大额定值下规定的限值。 如果超出规定的限值、可能导致器件发生故障、包括错误地写入 RAM 和 FRAM。]。
DVCC、AVCC 和 PVCC 之间电压差的绝对最大额定值为±0.3V (最大值) 如果差异小于±0.3V、这是否意味着 PVCC 可以与 DVCC 或 AVCC 分离? 我提出这个问题是因为建议运行条件表下方的注释(1)显示"至少"。 我们是否对 PVCC vs DVCC&AVCC 有其他要求?
此外、我们希望使 PVCC 尽可能低。 但注释(2)表明[如果 AVCC 和 DVCC 低于2.2V、则必须禁用 USS 模块]、因此、AVCC=DVCC=2.2V、PVCC=1.9V 时我们可以拥有的最小电压。 我的理解是否正确? 我们应该如何考虑裕度?
此致、
久留米