This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5358:UCS 模块

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1214547/msp430f5358-ucs-module

器件型号:MSP430F5358

大家好  

在上面的代码段中、我已经为 XT1CLK 选择了 SELREF、并且 ACLK、MCLK、SMCLK 由 XT2CLK 驱动。 如果我的 XT2CLK 失败、那么它将进入由 XT1驱动的 DCOCLKDIV。  当 XT1失败时、它将进入 REFCLK。

这是我的理解是否正确? 这种方法是否正确?

此致

KOKILA K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清、您说您已为 XT1CLK 选择了 SELREF 时、您是否意味着 XT1CLK 是 FLL 的源?  
    此外、您是在 LF 还是 HF 模式下使用 XT1CLK?

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan:

    为了澄清、您说您已为 XT1CLK 选择了 SELREF 时、您是否意味着 XT1CLK 是 FLL 的源?  -->是的

    XT1CLK 处于 LF 模式中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCS 模块与您的设置的工作方式如下:

    当 XT2CLK 失败时、ACLK、SMCLK 和 MCLK 将切换到 DCOCLKDIV。 这将设置 XT2OFFG、系统将触发 NMI。

    如果 XT1CLK 失败、那么 FLLREFCLK 将从 REFO 获取时钟。 不过、这不应更改 DCO 的设置、除非是由 REFO 提供来源导致的某些误差百分比。 这意味着 ACLK、SMCLK 和 MCLK 仍将以 DCOCLKDIV 为时钟源。

    XT1CLK 的故障将置位 XT1HFOFFG、并且系统将触发一个 NMI。

    谢谢!

    苏珊