This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:LVCMOS、模拟和电源缓冲器是否符合某些标准接口?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1211362/msp430fr2433-are-the-lvcmos-analog-and-power-buffers-in-compliance-to-some-standard-interface

器件型号:MSP430FR2433

该表显示在 FR2433的数据表中。

第一列是 Buffer Type (Standard)、表示该缓冲区符合某些标准。

  1. LVCMOS 缓冲器类型1是否符合 JEDEC 标准 JESD8?
  2. 第一类模拟缓冲器是否符合任何标准?
  3. 电源缓冲器类型1是否符合任何标准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我认为、正如本文所写的那样、"标准"仅指器件上的缓冲器。 它并未参考任何特定的标准机构。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    您能请他人研究一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    您能否分享有关此器件引脚属性的具体信息?  

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan:

    是什么? 嗯,我已经在其他帖子中两次提到这个问题,但没有答案。 具体来说、我想知道数据表对于这三种缓冲器的具体含义;因此、"这些缓冲器是否符合某些标准"这个问题只是另外一个角度来尝试获取有关此表尝试告诉我的信息。

    我花费的时间越多、越多地猜中数据表中尝试进行通信的内容、以及阅读只是猜来猜去的回复的时间就越长、我就越认为技术写作人员在尝试通信的内容上犯了错误。

    我可以认为、所有 I/O 端子中都内置了缓冲器、包括模拟端子、但不适用于电源端子、因为电流必须流经这些电源端子。 电源端子是稳压的、不是缓冲的;如果我错了、请帮我更正。 因此、电源不是一种缓冲器、但在此表中它会显示为一种类型。

    在数据表前面的"引脚属性"表中、缓冲区类型作为引脚属性列出、这些属性 在此缓冲区类型表中进行了进一步描述。

    我认为作者尝试进行通信的是所有端子上的"直流电气接口特性"、而不是缓冲器类型、因此我们在该表以及 Pin Attribute 表中看到 LVCMOS 是作为类型包含的。

    我们知道 LVCMOS 一词通常是指一种技术、我们在大多数情况下使用它来指代该技术的接口。 当我们在业内提到 LVCMOS 时、通常会涉及到直流电气接口特性。 JEDEC 标准8定义了这些特性并在这种情况下使用了 LVCMOS、但没有提到缓冲。

    我没有取决于这些问题答案的项目、但我希望 TI 有人通过正确解释来调和这个问题 为什么 LVCMOS、模拟和电源被列为缓冲器类型

    这应该足够具体。 你怎么看?

    顺便说一下、我想你们处理这些数据表的工作做得很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    说实话、我不确定表标题为什么使用"标准"这个词、以及为什么描述缓冲区的表包含对器件电源引脚的引用、遗憾的是、深入研究并不能揭示任何富有洞察力的内容。

    技术写作人员可能希望创建一个表、总结哪些配置类型(IO/电源等) 您会在器件引脚上找到、但挑选了一个误导性的表标题。

    我相信这不是你想要的清晰度,但不幸的是,我不能提供更好。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan:

    是的...实际答案并不重要。

    花一些时间来讨论一个像这样的未知问题,足以发展我们自己的直觉和看法。

    感谢您保持坦率、诚实和不亲身实践。 您实际上有所帮助。

    -Thomas