This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5244:程序下载问题

Guru**** 2873960 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5244, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1197994/msp430f5244-program-download-issue

器件型号:MSP430F5244
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGUNIFLASHMSP-FET

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

我们在相关线程中得到了相同的误差。

这个问题没有解决,同一批300板在星期五生产,和 SBW 编程都是正常的。  只要保险丝被熔断、在使用 BSL 进行编程时也将出现同样的错误。  RST 引脚上还添加了一个47k 的上拉电阻器。

我想问 MSP-GANG 能否恢复熔断的保险丝? 或如何使用 BSL 恢复熔断的保险丝?

我不确定是否可以使用 BSL 模式对 msp430f5244进行多次编程? 我们测试了一整天,并尝试了一切,但它没有成功。

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    问题是什么? 也许您会同时禁用 BSL 和 SBW。

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    客户想问他是否可以使用 MSP-GANG 恢复熔断的保险丝。

    MSP-GANG 错误:

    正在执行主进程...
    …………
    2:获取密码
    3:获取密码
    4:初始化目标
    5:正在加载 FBSl
    6:启动 FBSl
    第7章:我是谁
    第8章:我是谁
    9:删除信息
    第10章:我是谁
    第11章:我是谁
    第12章:我是谁
    第13章:你是我的女人
    第14章:你是我的女人
    第15章:我是你的
    第16章:我是你的
    第17章:我是你的
    第18章:我是你的
    第19章:我是你的
    第20章:我是谁
    第21章:我是你的
    第22章:我是你的
    第23章:我是你的
    第24章:你是我的女人
    第25章:我是你的
    第26章:你是我的女人
    第27章:我是你的
    第28章:我是谁
    第29章:你是谁
    第30章:我
    错误58:验证错误
    失败
    错误58:验证错误

    该测试发现、无论 msp430f5244保险丝是否熔断、如果程序烧写一次、则在使用 BSL 模式再次烧写时将出现错误。 错误消息为验证错误。 运行"读程序"函数、则读取为空。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    可以通过两种方法来锁定 MSP430 SBW。 客户能否核实他们使用的方法是什么?

    你的意思是什么"这个问题没有解决,同一批300板在星期五生产,和 SBW 编程都是正常的。  只要保险丝被熔断、在使用 BSL 进行编程时也将出现同样的错误。' 您是说不会出现雷厄尔特吗? 我需要你告诉我客户如何制造"保险丝熔断"。

    客户是否通过按下此按钮锁定设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    可以通过两种方法来锁定 MSP430 SBW。 客户能否核实他们使用的方法是什么?

    你的意思是什么"这个问题没有解决,同一批300板在星期五生产,和 SBW 编程都是正常的。  只要保险丝被熔断、在使用 BSL 进行编程时也将出现同样的错误。' 您是说不会出现雷厄尔特吗? 我需要你告诉我客户如何制造"保险丝熔断"。

    客户是否通过按下此按钮锁定设备?

    请检查本文档是否有用?

    e2e.ti.com/.../Unlock_5F00_JTAG_5F00_F5XX6XX.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    客户使用第二种方法、当使用 MSP-GANG 加载程序时、直接熔断保险丝。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户检查我分享的文档是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    不、他说文档只是讨论解锁、他想解决 BSL 加载验证错误的相关问题。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.客户可以先尝试解锁设备吗?

    2.如你所说,客户使用第二种方法。 他们需要先使用 BSL 来解锁器件。 则 BSL 可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    客户表示只是想解决 BSL 不能重复下载的问题。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    如果客户想要解决此问题、则必须按照指南进行尝试。 否则、TI 将不再提出任何建议。

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    他们尝试过,仍然有问题。 器件已解锁、使用 MSP- FET 工具、但仍有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    器件就解锁了吗?

    客户是否可以 使用 JTAG 通过  MSP- FET 或 MSP-GANG 对器件进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    否、没有保留的 JTAG、只能使用 BSL 和 SBW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    客户是否可以使用 SBW 通过  MSP- FET 或 MSP-GANG 对器件进行编程

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    是的、在编程后、使用 BSL 进行编程将提示验证错误。

    客户表示、他可以发送代码、以便在需要时进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我还不是很清楚。 在我知道客户尝试过哪些产品后、我可以提供一些帮助。

    1.您的意思是客户成功使用 Uniflash 解锁器件、参阅文档?

    2.但通过 BSL 下载器件时、他仍然遇到使用 MSP-GANG 处理验证错误的情况?

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    1.是。 使用 MSP-FET 将解锁器件。

    2.是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    1. BSL 代码位于闪存中。 它可能会损坏。

    2.我建议客户重新编程.www.ti.com/.../slaa450g.pdf

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,EISON M ü,

    为什么 BSL 会损坏?

    您可以帮助测试吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    BSL 被写入闪存。

    如果客户删除了这部分代码(客户对软件进行编程时可能会发生这种情况)、则 USB BSL 将不起作用。

    我建议客户通过读取该内存来对这部分代码进行仔细检查。

    伊森