This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:定制电路板的电流消耗远高于 MSP430FR50431数据表中列出的电流消耗

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR50431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1224481/msp430fr50431-the-current-consumption-of-the-custom-board-is-much-higher-than-the-current-consumption-listed-in-the-msp430fr50431-datasheet

器件型号:MSP430FR50431

您好!  

MSP430FR50431安装在定制电路板上并经过验证。 定制电路板的电流消耗远高于 MSP430FR50431数据表中列出的电流消耗。
当进入低功耗模式时、数据表典型值为2uA、但定制板为90uA。

我正在查看这篇文章、但我还没有弄清楚哪一个在影响、电流在增加。

低功耗状态使用 LPM3、进入 LPM3前的处理如下。
・停止外设函数
・停止已安装的 IC 并关闭电源
・将所有时钟更改为 LFXT

e2e.ti.com/.../SFR-setting-register.txt

有可能得到一些建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../msp430fr6043_5F00_lpm3_5F00_03.cCan客户在禁用 WTD 后使用此代码检查电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊森

    我尝试了你给我的代码、但电流没有改变。 *端口周围的区域已更改,以匹配外围电路。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以移除 MSP430并测试电流吗? 我要确保增加的电流来自 MSP430或其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 伊森

    我通过物理断开 MCU 的连接测量了 MCU 的电流消耗。
    电流消耗仍然很高。

    我说当时电流约为90uA、但 LPM 的实际电流约为30-40uA。

    有可能得到一些建议吗?

    谢谢。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 伊森

    您有任何更新吗?

    谢谢。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您是说 MSP430专用电流消耗为30-40uA 吗?

    以下是我的建议:

    1.您可以使用另一款新的 MSP430进行检查吗? 可能是坏了。

    2.如果在您更换设备后电流消耗仍然相同,请向我展示如何进行测试。 我想再次检查一下是否漏掉了任何东西。

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 伊森

    您是说 MSP430专用电流消耗是30-40uA 吗?

    是的、您的理解是正确的。

    1. 您可以使用另一款新 MSP430进行检查吗? 可能它已损坏。

    由于很难更换芯片、因此我将同一固件写入另一个定制板、然后测量了电流。
    因此、电流消耗没有变化。

    2. 如果更改器件后电流消耗仍然相同、请向我展示如何进行测试。 我想再次检查是否漏掉任何东西。

    如下图所示、测量方法是配置[稳压电源-电流表-定制电路板]、并在电源和定制电路板之间放置一个电流表。

    如果需要任何其他信息、请告诉我。

    谢谢。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能将代码发送给我吗、我可以在插座板上仔细检查一下吗?

    我假设最可能的是您的硬件板、如果软件没有问题、LED 可能会在光线下引起问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊森

    您能给我发送您的代码吗?我可以在插座板上再次检查它吗?

    我会将我用于测试的项目发送给您。 在本项目中、电流消耗约为30-40uA。

    e2e.ti.com/.../test_5F00_project.zip

    我假定最可能的是在您的硬件板上,如果软件没有问题,就像 LED 指示灯可能导致问题。

    定制板上未安装 LED。 此外、其他 IC 的电流仅为大约0.1nA。

    谢谢。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 伊森

    您有任何更新吗?

    谢谢。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您能试试这段代码吗? 在我的测试板上、它的电流低于1uA。

    e2e.ti.com/.../8686.test.c

    我看到您将 GPIO 设置为输入。 如果 GPIO 悬空、也会导致堆叠。

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊森

    当我根据收到的源进行尝试时、电流消耗约为2uA。 浮空似乎是原因。

    我还想问您有关源代码的情况。 是否还应该将未安装在 FR5043上的端口的方向设置为0xFF? 由于端口7只有0、因此当我设置它时、我只确定作为0x01存在的端口的方向。

    谢谢。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的、 如果要达到最低电流、则应将未安装在 FR5043上的端口的方向设置为0xFF、因为这些引脚是实际存在的。

    伊森