大家好
对于互电容模式、我在 CapTIvate 传感器设计中有一些问题。
--
问题1. 线路寄生效应电容的知识。
在此设计指南中、表示"接地寄生效应(CpTx、CpRx) 电容不会影响我们的测量"

但是我不能理解。
在充电阶段、RX 是+、TX 是 GND、我认为 RX 会对 TX-RX 电容和 CpRx 充电。
在传输阶段、采样电容器将由 TX-RX 电容和 CpRx 充电。
我认为测量 受 CpRx 影响。
我认为出于灵敏性考虑降低 CpRx 是不错的做法。
这是错的吗?
--
问题2.
在这个设计指南中、
空闲 TX 和 RX 正在工作的 GND (绿色图形)可减小 TX-RX 寄生电容、因为 TX-RX 寄 生电容通过 GND 图形更改为 TX-GND 和 RX-GND 电容。
是这样吗?
谢谢。
GR