This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2633:关于使用互电容模式的 CapTIvate 传感器板设计

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1227447/captivate-fr2633-about-captivate-sensor-board-designe-using-mutual-capacitance-mode

器件型号:CAPTIVATE-FR2633

大家好

对于互电容模式、我在 CapTIvate 传感器设计中有一些问题。

--

问题1. 线路寄生效应电容的知识。

在此设计指南中、表示"接地寄生效应(CpTx、CpRx) 电容不会影响我们的测量"

但是我不能理解。

在充电阶段、RX 是+、TX 是 GND、我认为 RX 会对 TX-RX 电容和 CpRx 充电。

在传输阶段、采样电容器将由 TX-RX 电容和 CpRx 充电。

我认为测量 受 CpRx 影响。

我认为出于灵敏性考虑降低 CpRx 是不错的做法。

这是错的吗?

--

问题2.

在这个设计指南中、

https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_design_guide.html#traces

空闲 TX 和 RX 正在工作的 GND (绿色图形)可减小 TX-RX 寄生电容、因为 TX-RX 寄  生电容通过 GND 图形更改为 TX-GND 和 RX-GND 电容。

是这样吗?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:不正确。互电容测量需要两个电极:一个接收器和一个发送器。  由于我们只需要测量 Rx 和 Tx 之间互电容的变化、而不需要测量与 Rx 相关的寄生电容、 采样保持电路用于在每个传输阶段后保持 Rx 电势恒定(以消除寄生接地电容的任何影响) 。  通过保持相位之间的 Rx 电压、不会发生与寄生电容相关的电荷移动。

    Q2:GND 用于屏蔽从 TX 到 RX 的信号。 如果没有、这个部分触摸起来非常敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    感谢您的信息。

    我还有一个问题。

     由于 GND 效应 TX-RX E-fild、传感器中的 GND 模式是否接近 TX 或 RX 将有效降低 TX-RX 电容?

    还是 GND 模式完全不影响 TX-RX E-fild?

    我认为这不会影响感应、但 我的客户 想知道。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    GND 模式完全不影响 TX-RX E-fild。 另请参阅此应用手册:https://www.ti.com/lit/ug/slau857a/slau857a.pdf

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    感谢您的信息。

    我明白了。

    此致、

    GR