您好!
"我有个好主意。"
我的客户希望使用 CapTIvate 降低工作模式功耗。
则他们考虑降低 MCLK 频率。
CapTIvate 的最低 MCLK 频率是多少?
有任何限制吗?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
"我有个好主意。"
我的客户希望使用 CapTIvate 降低工作模式功耗。
则他们考虑降低 MCLK 频率。
CapTIvate 的最低 MCLK 频率是多少?
有任何限制吗?
此致、
OBA
您好、Oba:
主 CLK 频率没有限制、因为它与电容式模块相关、您可以尽可能低地运行时钟频率(1MHz)。 对于工艺流程、如果您希望降低平均消耗、这取决于器件处于唤醒状态的频率。 我建议对您的应用进行一些测试、那么更快地运行 MCLK 可能是有益的、这样您可以更快地进入睡眠模式。
电容式时钟(capclk)不会具有最大的功率变化、建议对其进行调整以获得相对于功率的电容式感应精度。
此致、
Luke
您好、Oba:
时钟发生器(DCO)的最小频率为1MHz、然后分频器可帮助减少感知时钟值。 您正确、MCLK 可以运行在更低的频率、但由于它与电源有关、最大瓶颈是 DCO 将在时钟分频器之前运行的最小基础频率。 使用分压器可以节省一些电量、但不会太多。
但为了完全回答您的问题、MCLK 可以小于1MHz。
Capclk (电容模块的时钟)与 MCLK 是不同的时钟、固定为16MHz、我只是想避免对此产生任何困惑。
如果他们主动进行测试、我会使用不同的设置进行检查。 因为他们关心的是峰值电流、所以可以按照数据表中的说明、将 DCO 降低到最低设置。

此致、
Luke
Luke、您好!
感谢您的答复。
关于 DCO 规范、我想确认如何理解此阐述。
如前所述、数据表指定的1MHz DCO 范围为0.5MHz ~ 2.2MHz。
但我认为这个0.5MHz 和2.2MHz 只是典型值。
我们可以保证的是、此范围内有一个绝对1MHz 的点。
我们不能保证像900kHz 和1.1MHz 这样的任何其他频率是否存在点。 (实际上可能存在)
这种理解是否正确?
我的意思是可能可以设置大约500kHz、但我们无法保证是否可以真正设置大约500kHz。
此致、
OBA
您好、Oba:
数据表中列出的值是给定 DCO 设置的典型值。 下图显示了指定设置范围的更多详细信息。

这里的技巧是当时钟值从0变为511时、使用 DCO 帮助自行微调时钟频率。 之所以列出典型值、是因为 DCO 本身具有固有精度、在所有温度 下往往误差为±3%、在室温下误差为±1%。

对于 DCO 电源、它主要由 DCORSEL 寄存器控制。
如果存在500kHz 值、由于它位于范围的边缘、 整个温度范围内的最低值可能为485kHz 至515kHz (这是±3%)。 我建议使用 MCLK 输出来检查确切的频率。
此致、
Luke